Ces questions sont étudiées expérimentalement, par exemple, au cours d’un essai simulant une vague frappant une fenêtre, cet essai a également été montré à la télévision.
Les ingénieurs en recherche ont voulu découvrir si la fenêtre serait détruite et connaître ce qui se produisait exactement au moment de l'impact. Deux essais de chute ont donc été réalisés : pour le premier essai de chute, la taille et la quantité d’eau ont été choisies de sorte que le verre n'a pas subi de dommages. L'intention du deuxième essai de chute, durant lequel 1500 litres d'eau contenu dans un ballon ont été jetés de 38 m de haut, était en tout cas de briser le panneau de fenêtre contrairement à ce qui a été dit dans le reportage de la télévision. Des calculs numériques avaient été effectués auparavant pour répondre à cette demande.
Aucun rapport concluant ne peut être fait au sujet de l'amplitude d'onde à laquelle la force d’impact correspond. Cependant, cet essai a l'avantage de montrer que la charge est bien définie et qu’elle peut être simulée en employant la méthode des éléments finis et être corrélée avec des calculs hydrodynamiques.
Le but est de permettre de produire des charges soudaines comme celles rencontrées, par exemple, dans des mers fortes, de calculer la réponse de la structure de la coque et d'identifier des approches potentielles pour améliorer la conception structurale. Dans ce but, les valeurs mesurées sont comparées aux résultats des calculs. Quatre jauges de mesure de pression PMS40 de HBM ont été installées sur la vitre de la fenêtre. Les jauges PMS40 sont la solution idéale pour mesurer des pics de pression, lors d’explosions ou ondes de chocs par exemple. Dans ce type d’applications, le temps de montée de la courbe de pression est très court et les crêtes de pression sont élevées.