Record de performance sur la piste de Bobsleigh: une chaîne de mesure complète de HBM a été employée sur la piste Olympique de bobsleigh à San Sicario près de Turin. pendant de nombreuses descentes.
19 descentes, 114 mètres de dénivelé, vitesses maximum jusqu'à 130 km/h. Le record de performance est lié à ce que la piste Olympique de San Sicario exige des athlètes mais aussi aux mesures qui ont pu être effectuées avec des niveaux élevés lors d'une compétition. Par conséquent, une chaîne de mesure complète de chez HBM a été utilisé lors de la coupe du Monde de janvier 2005 pour des essais d'accélération pendant les descentes des engins.
Le but des essais pendant la course de la coupe du Monde en janvier 2005 à San Sicario était de surveiller le comportement en vibration de la structure en béton et de tirer des conclusions pour optimiser les courbes.. À cette fin, l'accélération pendant les courses a dû être mesurée sur plusieurs virages.
En raison du nombre limité de courses pendant la compétition, l'essai a également été une vraie course contre le temps. Ainsi, l'équipement d'essai particulièrement flexible et fiable a été essentiel. Les ingénieurs de la société Sea Tech Snc chargé des mesures ont donc décidé d'employer la solution complète flexible proposée par HBM: Capteurs d'accélération B12 associés au système d'acquisition numérique de mesure MGCplus et le logiciel catman pour l'analyse des données.
Installation rapide et fiable tout au long des virages de la piste de bobsleigh
SeaTech ont combiné trois capteurs d'accélération B12 de chez HBM pour obtenir un point de mesure sur trois axes qui a été simplement fixé sur les extrémités libres des renforts acier du béton. L'appareil MGCplus a été installé sur le plateau d'un pickup. Les ingénieurs de Sea Tech ont pu ainsi se déplacer sur les différents postes de mesure avec leur pickup pour effectuer les acquisitions de données sur place d'une manière sûre et fiable.
Chaîne de mesure complète parfaitement assortie de HBM
Le dispositif de mesure MGCplus a été connecté à un ordinateur portable par une liaison Ethernet. Toutes les données ont pu être sauvegardées directement sur le disque dur et être exploitées par le logiciel catman® apportant ainsi un gain dans la sûreté et la flexibilité. Un total de 7MB de données a été enregistré avec une vitesse d'échantillonnage de 2400 hertz. Grâce à la fonction flexible de déclenchement (Trigger) fournie par le MGCplus il a été possible de considérer les parties appropriées de la mesure, seulement, en faisant une analyse de fréquence dans catman pour visualiser l'état de résonance de la structure.
Essais réussis
Les essais avec des bobsleighs deux place et quatre places pendant les 23 courses de la compétition coupe de cette coupe du Monde ont été parfaitement réussis : la structure en béton de la piste de bobsleigh a dévoilé seulement de faibles vibrations et démontré un bon comportement en vibration. Ainsi, rien ne peut venir perturber les courses Olympiques maintenant.