Les véhicules spéciaux exigent des systèmes d’acquisition de données spéciaux.
Hawtal Whiting est la principale entreprise indépendante d’ingéniering et de design automobiles en Angleterre. Elle fournit de la haute qualité, des conceptions concurrentielles, des technologies et services de développement de produits adaptés au secteur automobile, transport et industriel ainsi que des produits industriels de consommation.
Ce groupe d’affaires situé en Angleterre est spécialisé dans l’aide aux clients pour développer des produits automobiles dans les secteurs d’activités comme l’industrie de la défense ou un haut niveau de sécurité et de confidentialité est requise.
Evaluation rigoureuse
En 2001 Hawtal Whiting a émis le besoin de remettre à niveau leurs systèmes d’acquisition de données embarqués pour satisfaire les demandes variées de leurs clients. La société s'est lancée dans une consultation pour faire des choix techniques concurrentiels et, après un processus rigoureux d'évaluation, a décidé de passer une commande d’un système d'acquisition de données MGCplus et du logiciel de mesure catman® proposés par HBM.
Possibilité d'exécution
Dans le contexte d’un marché très compétitif dans l’activité des essais de véhicules, Hawtal Whiting a voulu prolonger leurs possibilités en ce qui concerne le type de projets pour lesquels elle pouvaient répondre. De plus, elle était consciente de la nécessité d'avoir un système qui pourrait changer avec le temps et avec la capacité de faire face à de futures innovations technologiques.
Par conséquent, la flexibilité était une chose obligatoire. Les gens de chez Hawtal Whiting étaient attirés par la modularité du MGCplus, qui offre adaptabilité possible de projet en projet, comme le développement continu du MGCplus entrepris par HBM.
Solution complète
Hawtal Whiting était très déterminé à éliminer les dispositifs intermédiaires entre les capteurs et l'unité d'acquisition de données, en réduisant aussi le câblage et les alimentations supplémentaires. Cela apporte une aide considérable étant donné l’espace confiné que l’on peut trouver à l’intérieur d'un véhicule. Ils ont été particulièrement satisfaits de la possibilité de relier le CANbus du véhicule et les ponts de jauge directement sur le même MGCplus. Ceci a été accompli en choisissant les modules appropriés et en effectuant les acquisitions de données d’une manière synchrone pour tous les signaux.
MGCplus – le système pour:
- Tension
- Jauges d'extensométrie
- Température (sondes infrarouges et thermocouple type K)
- CANbus
- GPS
- Pression
- Tachimètre (comptage d'impulsions)
- Vitesse
- Dynamique du véhicule (au démarrage, en roulage et en virage)
- Déplacement
- Entrées numériques
- Cinématiques
- Analyses Rainflow de fatigue (en utilisant de catman®), ainsi que l'acquisition en temps réel.
Soutien suivi pour le futur
Hawtal Whiting ont bénéficié au travers d’un partenariat avec HBM Angleterre, d’un appui et d’une formation suivis. Ainsi il pourrons suivre les évolutions éventuelles et répondre aux demandes de leurs clients dans le futur.