Une plus grande ergonomie dans la voiture: Valeo mise sur des concepts de commande innovants... et sur les techniques de mesure HBM
Climatisation, système de navigation, radio, lecteur MP3, … Les voitures modernes se transforment de plus en plus en véritables « cockpits multimédia ». Cependant, plus la technologie disponible est complexe, plus l’utilisation de ces nombreuses fonctions doit être simple. L’équipementier automobile français Valeo, préasent dans le monde entier, a reconnu cette tendance. Avec ses éléments de commande et ses tableaux d’information intégrés dans de nombreux modèles de constructeurs automobiles mondiaux reconnus, Valeo mise sur une ergonomie maximale – et sur la technique de mesure HBM.
Quels sont les principaux critères de choix des clients européens lors de l'achat d'un nouveau véhicule?
D'après des études récentes, la sécurité des personnes et des biens vient naturellement en tête. Mais, immédiatement après, avec une note de 8,8 sur 10, viennent des arguments comme le "confort de conduite" et le "confort visuel" ainsi que le "design". les conducteurs s'attendent à un confort toujours plus important, surtout lorsqu'il s'agit de
l'utilisation des technologies, souvent complexes, présentes à bord.
La technologie toujours plus complexe demande des concepts d'utilisation les plus simples possibles
L'équipementier automobile Valeo a clairement reconnu cette grande tendance et se positionne avec succès dans son activité Comfort and Driving Assistant Systems grâce à de nombreuses innovations pour un plus grand confort dans le véhicule.
Pour ses éléments de commande, Valeo effectue de nombreuses études afin d'améliorer l'ergonomie dans le véhicule et marque des points avec des innovations intelligentes. C'est notamment le cas pour ses tableaux d'instruments qui permettent de commander la climatisation, la radio et appareils de navigation au moyen d'un écran tactile. Celà vaut également pour d'autres "interfaces de commandes multifonction" mécaniques qui ressemblent beaucoup à un jostick. l'objectif principal est le suivant: offrir aux conducteurs une commande simple et intuitive malgré des systèmes technologiques complexes. ceci est possible grâce à des interfaces homme-machine perfectionnées et à la meilleure ergonomie qui soit. c'est pourquoi, dès la production des éléments de commande et de commutation, il est impératif d'avoir la meilleure qualité possible, afin que des composants perfectionnés puissent satisfaire les exigences élevées des utilisateurs.

Les éléments de commande ergonomiques de Valeo testés avec la technique de mesure HBM

C'est pour cette raison que Valeo utilise, pour la fabrication des éléments d'ouverture et de fermeture des vitres, la chaîne de mesure complète HBM comprenant le contrôleur de process MP85A-S EASYswitch, qui analyse non seulement la qualité des connexions réalisées par insertion, mais peut aussi considérer des grandeurs d'essais ergonomiques.
Valeo contrôle tous les interrupteurs fabriqués pendant et après leur production ( en fin de ligne). Lors du contrôle, on mesure les forces générées par l'actionnement de l'interrupteur à l'aide de capteurs de force piézo-électriques de type PACEline CFT 20 kN. Les capteurs HBM PACEline peuvent être aisément intégrés dans la mécanique de l'installation d'essai. En outre, il peuvent aussi détecter avec précision des forces faibles, sans risquer d'être détruits mécaniquement en cours de fonctionnement suite à une fausse manoeuvre.
Le signal de force est ensuite converti par les amplificateurs de charge analogique PACEline de la famille CMA en un signal de sortie analogique qui est analysé par le contrôleur de process MP85A-S EASYswitch. Tous ces composants sont fabriqués par HBM. Le contrôleur de process contient des algorithmes d'analyse capables d'évaluer "l'haptique" de l'élément de commande et la fonction de fermeture des interrupteurs électriques en un seul contrôle. Les avantages: temps de contrôle réduits et une productivité accrue.
"Les composants parfaitement assortis de la chaîne de mesure piézoélectrique de HBM nous ont permis d'augmenter l'efficacité et la fiabilité de nos procédures d'essais dans le temps le plus court possible.", précisent messieurs SOUFFLET, MOENNE LOCCOZ et GRAVELINE ingénieurs chez Valeo.
Capteurs, électroniques de mesure logiciels: la chaîne de mesure complète du même fabricant
L'ensemble des process de contrôle évalués est enregistré en ligne sur un serveur, ce qui permet de conserver les données rélatives à la qualité. Valeo est ainsi en mesure de prouver à ses clients la qualité fournie en tant que fabricant. De plus, Valeo mise sur le progiciel "FASTpress Suite" de HBM. L'avantage majeur: un module logiciel intégré reposant sur Microsoft. NET permet de créer des affichages personnalisés. Un plus en convivialité pour les employés travaillant directement sur les installations de production. Le logiciel offre également toutes les fonctions permettant de contrôler aisément et sans erreur les éléments de commande.
Les capteurs extrêment compacts peuvent également détecter facilement et sûrement de faibles forces, les électroniques de mesure intelligentes peuvent même évaluer des critères ergonomiques et le logiciel, convivial et flexible s'adapte aux spécificités de la ligne de production sur site. Valeo utilise ainsi la chaîne de mesure complète HBM, constituée d'éléments totalement adaptés les uns aux autres pour offrir plus de confort en production.