Les pierres précieuses font rayonner les LEDS
Les pierres précieuses artificielles telles que le cristal de saphir sont employées dans la production et le développement de nombreux produits comme les LEDS, cellules photovoltaïques et bijoux. Les cristaux sont développés dans des fours spéciaux. Des fabricants chinois utilisent les capteurs de pesage et les amplificateurs de mesure HBM pour surveiller les efforts qui émergent à l'intérieur du cristal pendant ce processus.
Les cristaux de saphir constituent la matière première la plus importante pour la fabrication des LED. La Chine est devenue le centre international de cette industrie. Les cristaux sont développés dans des fours spéciaux pouvant aller à des températures élevées jusqu'à 2050°C. Un axe principal fait en matériau à base de silicium est situé au centre du four. Un capteur de pesage en forme de S de HBM relié à l'axe principal est fixé sur la section supérieure. À mesure que la température dans le four augmente, le cristal de saphir se développe autour de cet axe.
Surveillance de la croissance du cristal
Le capteur de pesage de HBM est principalement conçu pour mesurer des forces de traction. Mais il peut également mesurer des forces de compression. Il est donc parfait pour détecter les efforts qui surviennent à l'intérieur du cristal pendant sa phase de développement.
Pour assurer une surveillance de haute qualité, le capteur est relié à l’amplificateur de mesure RM4220 de HBM. En sortie, l’amplificateur délivre un signal de mesure de 4 à 20 mA, parfaitement approprié à ce champ d'application. Il est facile de l'installer, en effet il suffit le fixer sur des rails standards et il permet le raccordement de différents capteurs à jauge de contrainte.