Tendances en automation Tendances en automation | HBM

 

Aujourd'hui, pour que les entreprises restent compétitives, les cycles de développement de leurs produits doivent être raccourcis et les   coûts considérablement réduits. En même temps, les matières premières, les énergies et la main d'oeuvre deviennent de plus en plus chères. Il est donc nécessaire pour ces entreprises, d'améliorer l'efficacité des processus de fabrication sans pour cela influencer sur la qualité des produits. L’Automation est la réponse à ces nombreux défis. Les techniques de mesure d’aujourd’hui ont besoin d'être prêtes pour les demandes futures qu’exigeront les techniques d'automation de demain. La chaine de mesure complète, du capteur au logiciel, répond à cet impératif.

Que ce soit dans les environnements d’essais, de production, de service ou de maintenance, les commandes automatisées assurent une plus grande efficacité et génèrent moins de coûts supplémentaires et cela dans tous les secteurs. L'automation des équipements d’essais et de production  permet de faire continuellement des économies en épargnant les sources d’énergie et en utilisant plus soigneusement les ressources tout en  améliorant les unités de production et ainsi la qualité du produit fabriqué.

Les systèmes qui sont intelligemment équipés, aident aussi énormément à éviter des temps de panne dispendieux à la production. Les techniques  d'automation rendent non seulement le service et l’entretien des systèmes plus faciles et plus rapides, mais elles informent également des risques potentiels pour la production bien avant qu'ils ne se transforment en problèmes réels.

Exigences élevées pour les instruments de mesure

En ce qui concerne l’automation, les interfaces, les taux de transmission de données ou les possibilités d'intégration des instruments de mesure  doivent répondre à des exigences élevées de manière à se maintenir en tête dans cette branche. Utiliser la dernière technologie est donc une nécessité.

Ethernet industriel est en avance

Les possibilités temps réel des interfaces Ethernet comme EtherCat et Profinet par exemple, fournissent aux utilisateurs un vrai bon en avant en termes de performance. L'Ethernet industriel va donc rapidement au devant de l'automation en production.

Un amplificateur industriel doit pouvoir également s'insérer sans faille dans ce concept. C'est pourquoi les amplificateurs modulaires PMX amplifiers ont en standard une liaison Ethernet industriel et par conséquent ils sont prêts pour toutes les normes applicables en technologie d'automation.

 

Bancs d'essai pour une surveillance en temps réel

Les utilisateurs sont informés à temps sur des états de fonctionnement critiques grâce à une surveillance constante temps réel de la part de bancs d'essai. Cela permet de réduire les temps d’immobilisation, d’éviter des dommages et de minimiser les coûts. De plus, la fonction d’auto-diagnostic facilite la manipulation et attire l'attention sur des erreurs de fonctionnement ou sur des réglages en dehors des spécifications.

Cependant, ceci exige des données de mesure précises qui peuvent alors fournir des informations à tout moment sur le fonctionnement du banc d'essai. La solution : utiliser les capteurs de couples HBM, tel que le T40B avec le module TIM-EC équipé de l’interface EtherCAT. C’est un bel exemple de technologie dernier cri qui rend possible une automation efficace par l'intermédiaire d’Ethernet temps réel.

 

Logiciel qui communique

L'automation n'implique pas simplement le matériel. L’aspect logiciel est également nécessaire ici. Par exemple, la disponibilité des serveurs internet  ou les bibliothèques ouvertes de programmes, permettent aux intégrateurs de système de pouvoir intégrer facilement les dispositifs dans le système actuel du parc existant.

En pratique voici un exemple : les appareils peuvent être facilement intégrés dans des bancs d'essai complexes grâce à l'ensemble des commandes ouvertes de l'amplificateur de PMX. La commande de tous les composants est mise en œuvre par le biais d'une interface opérateur uniforme. Le serveur internet intégré du PMX permet également des applications de service mobiles et un accès à distance via une liaison WLAN.