Déflexion ou déplacement nominal

Lorsque la force à mesurer est appliquée, le capteur se déforme. Le déplacement (évalué) nominal caractérise la déformation à la force (évaluée) nominale. C'est une caractéristique importante parce que, ainsi que la force (évaluée) nominale, il détermine la rigidité du capteur. La rigidité du capteur de force est cruciale à sa fréquence de résonance. Du point de vue physique il est absolument admis de comparer un capteur de force à un ressort très raide.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.