Force maximale (relative) de fonctionnement

La force maximale de fonctionnement est donnée en valeur absolue en N ou en % par rapport à la force (évaluée) nominale Fnom. Le capteur de force ne subira pas de dommages jusqu'à la force maximale de fonctionnement, à condition qu’il ne soit pas utilisé plusieurs fois dans cette plage. La relation entre le signal de sortie et la force appliquée est répétable, c.-à-d. les erreurs de mesure augmentent, cependant, la force peuvent encore être mesurée.

Les capteurs de force doivent être dimensionnés de manière que la force maximale de fonctionnement ne soit pas atteinte.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.