Impédance d'entrée

La résistance d'entrée est la résistance qui peut être mesurée aux raccordements du capteur sur lesquels  l'alimentation est reliée. Étant donné que des résistances additionnelles pour l'équilibrage du capteur de force sont reliées au pont de Wheatstone, les résistances d'entrée et de sortie peuvent varier.

En reliant des capteurs de force en parallèle, retenez bien que la résistance du circuit dans son ensemble est réduite. Cette résistance totale ne doit pas dépasser la limite spécifique indiquée dans le manuel d’utilisation de l'amplificateur.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.