Tension d’alimentation

La tension d'alimentation est la tension qui alimente le pont de jauges du capteur de force ; en général une plage de tension est spécifiée. Il est essentiel de ne pas dépasser la tension d'alimentation maximum indiquée, puisqu'autrement la tension permise aux jauges de contrainte sera alors dépassée. Par conséquent, le courant électrique sera trop fort, occasionnant ainsi un échauffement des jauges de contrainte. Cela aura donc un coté néfaste sur la mesure, causé par un changement du zéro absolu (notion d’effet de la température sur le zéro) et un changement sur la sensibilité (notion d’effet de la température sur la sensibilité)

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.