Linéarité

La linéarité décrit la variation réelle maximale de la courbe caractéristique par rapport à ligne droite idéale. La valeur est indiquée en pourcentage par rapport à la force (évaluée) nominale.

Souvent, aucune erreur de linéarité n'est spécifiée pour les capteurs de force de référence (U15, TOP Class, etc.) qui offrent des précisions maximales, parce que dans ce cas la sensibilité n’est pas employée mais, à la place un polynôme ou des points d'interpolation sont utilisés. Dans ce cas, l’erreur relative d'interpolation est spécifiée, c.à.d. la déviation maximum de la courbe convenable.
En outre, les caractéristiques des capteurs de force de référence indiquent l'exactitude que le capteur de force atteindra au moins pendant l’étalonnage. Généralement les exigences spécifiques de la norme internationale ISO 376 sont appliquées, ainsi HBM fournit les valeurs correspondantes dans ses fiches techniques. Par conséquent, la linéarité spécifique se rapporte à la valeur réelle, c.à.d. par rapport à la valeur mesurée.
Les capteurs de force pour un usage dans les applications industrielles ou dans les essais mécaniques  expérimentaux sont conformes à la norme VDI/VDE 2638. Ici, la linéarité se rapporte à la force (évaluée) nominale.

Exemple :

À 20% de sa force (évaluée) nominale (1000N), un capteur de force a une erreur de linéarité de 0.2 N. L’erreur de linéarité relative à pleine échelle est de 0.02%. La déviation par rapport à la valeur réelle doit être calculée sur 200 N et est de 0.1%. C'est cinq fois la valeur originale.

En pratique, l'erreur de linéarité peut être sensiblement réduite en choisissant avec compétence la plage d’étalonnage du capteur. Si un capteur de force avec une force (évaluée) nominale de 100kN est utilisé, par exemple à 50kN, il peut être étalonné sur cette plage. Cette manière de procéder divise par deux l'erreur, puisque le calcul d'erreur de linéarité peut être basé maintenant sur la plage d’étalonnage.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.