Fluage relatif

Tous les capteurs à jauges de contrainte montrent une petite variation du signal sous un chargement constant, celle-ci a approximativement la forme d'une fonction exponentielle. Ce phénomène s'appelle également le « fluage sous chargement ». Le capteur étant allégé de la force, le signal change dans la direction inverse plus ou moins de la même manière. Ce processus s'appelle également « fluage en   déchargement ».

 

La période de temps pendant laquelle la valeur a été déterminée est spécifiée en pourcentage en plus de la valeur maximum de la variation du signal.

Il est essentiel de garder à l'esprit que l'influence de fluage ne doit pas être calculée par rapport à la force (évaluée) nominale mais, doit toujours être calculée par rapport à la force appliquée. HBM indique la valeur de fluage après un temps de 30 minutes ; en raison de la forme typique d'une fonction exponentielle, cette valeur peut être assumée avec une bonne approximation comme fluage maximum. Cette valeur doit dans aucun cas être extrapolée linéairement.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.