Utilisation d’extensomètres pour une plus grande exactitude des pièces forgées
Un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles du monde, Hirschvogel Automotive Components, située à Pinghu, en Chine, utilise l’extensomètre SLB de HBM et l’amplificateur de mesure industriel MP55DP pour surveiller les forces appliquées sur une forge pour une meilleure qualité des pièces forgées.
En fabrication, le forgeage est employé pour former le métal en appliquant des forces de compression localisées. Cette opération est effectuée sur une machine de forgeage résistante dans laquelle un mécanisme de came transfère le mouvement de rotation d'un moteur électrique dans un mouvement linéaire alternatif du marteau ou de la glissière selon.
Des forces élevées sont nécessaires pendant le forgeage de la pièce et la force appliquée à la pièce à fabriquer peut dépasser la force nominale de la machine de forgeage. La force de travail peut atteindre un maximum de plusieurs MN : la force maximale enregistrée au monde était de 800 MN. Cela fait de la forge une activité particulièrement dangereuse à la fois pour la machine mais aussi pour le personnel travaillant à proximité.