Inconvénients de la méthode indirecte
Mesure du couple à l'aide d'un capteur de force
La détermination du couple en mesurant un couple de réaction à l'aide d'un capteur de force, monté par exemple sur un frein servomoteur (voir fig. 1), exige une mécanique compliquée. De nombreux effets peuvent interférer comme les variations du frein ou bien l’allongement du bras de levier sujet aux changements de température. Ces éléments doivent être pris en compte car ils peuvent générer des erreurs de mesure.
Il faut aussi savoir que cette méthode n'est pas appropriée aux essais dynamiques en raison des grandes masses impliquées dans le montage, ces pièces mécaniques agissent pratiquement comme un « filtre passe-bas mécanique » (voir fig. 2).
Mesure du couple en mesurant des grandeurs auxiliaires
Quand on mesure le couple en employant des grandeurs auxiliaires, par exemple, la déformation ou l’angle de torsion de l’axe, il est essentiel de prendre en compte les différentes erreurs issues des tolérances de la longueur de l’arbre d’entrée et de son diamètre ou de l’erreur de mesure de l'angle de torsion. En plus de cela, il faut aussi tenir compte des variations de température et des limites de la compensation en température lorsqu’on utilise cette méthode de mesure.