Pour déterminer le poids d’un réservoir reposant sur trois appuis, il faut optimiser l’agencement des capteurs de pesage en plaçant un capteur sous chacun des pieds. De ce fait sur 3 appuis, l’installation est statique. La charge globale devrait également être répartie uniformément sur les pesons. Dans le cas d’un réservoir cylindrique suspendu ou vertical, la meilleure manière de répondre à cette exigence est que les trois capteurs soient placés à des distances égales de l'axe vertical du réservoir et soient disposés entre eux à 120° sur le même plan. La figure 1 montre la disposition des points d’appui pour des réservoirs horizontaux.
Si tous les appuis de l’installation ne sont pas équipés de capteurs de pesage, il est fortement recommandé d’avoir une répartition égale. Dans le cas contraire, les appuis équipés d’un capteur pourraient devoir supporter de plus grandes charges que les appuis sans capteurs. Si tout est correct, le fait d’équiper avec plusieurs capteurs cela peut améliorer l'exactitude globale du système de pesage. En étudiant le système et en choisissant les capteurs, il est préférable que tous supportent la même charge.