Généralement pour surveiller les presses, une mesure de force est employée. Il y a deux méthodes différentes possibles pour cette surveillance :
- Mesure directe de la force dans l’axe de l’outil de la presse
- Mesure du shunt de force, par exemple, à l'aide d’extensomètres
Dans les deux cas, il est vraiment essentiel que les efforts soient pris en compte rapidement et avec précision à l’aide des capteurs et que les signaux soient transmis à l’amplificateur. Les capteurs et les amplificateurs doivent particulièrement répondre à des exigences élevées en termes de robustesse et de fiabilité dans le fonctionnement. Le montage facile est un critère de choix significatif des appareils de mesure devant être intégrés dans les machines existantes.
Les deux méthodes de mesure de la force ont certains inconvénients et de nombreux avantages spécifiques. Généralement en mesurant la force directement dans l'axe d’outillage il faut garder à l'esprit que le capteur de force devient un élément intégral de l'outil et qu’il impacte ainsi de manière significative sur ses propriétés. Pour des efforts élevés, les capteurs de force doivent avoir une capacité de chargement suffisamment haute. De tels capteurs peuvent alors être assez lourds. Avantage énorme : Les capteurs de force HBM peuvent être étalonnés en usine et n'ont donc pas besoin dans ce cas d'être étalonnés sur sites. La force peut être directement déterminée dans sa grandeur mécanique en N.

Capteur de force U5.Un montage sur le dessus du capteur estpossible grâce à sa forme de bride, il est particulièrement facile à utiliser. Une force nominale jusqu'à 500 kN est disponible.Les forces peuvent être mesurées en compression et traction.
En solution alternative, il existe des capteurs de déformation construits sur le principe des jauges de contrainte. Chaque presse est constituée d’une structure qui est mécaniquement sollicitée pendant le fonctionnement. La déformation est invisible puisque infime. Les extensomètres SLB700A de HBM se déforment proportionnellement à la force agissant dans la presse. L'avantage de cette solution est que le même capteur peut être utilisé, quel que soit l’effort. La mesure, à l'aide de ces capteurs, est une bonne alternative économique, en particulier avec les presses haute performance. Cependant, une très grande exactitude de mesure ne pas être obtenue, en effet l’extensomètre ne peut pas être étalonné. Toutefois, ils répondent généralement aux exigences recherchées dans certaines applications de presse. Un étalonnage sur site est en tous cas obligatoire pour déterminer la relation entre le signal de sortie et la force appliquée.