Dieffenbacher Dieffenbacher | HBM

Utilisation optimale des ressources dans les systèmes de production des panneaux de fibre à densité moyenne (MDF)

Les systèmes de production de panneaux en bois de la société Eppinger Dieffenbacher Group répondent à une demande mondiale. Les systèmes de fabrication de panneaux de fibres de bois moyenne densité (MDF) et de panneaux de fibres haute densité THDF exigent une très grande précision de manière à produire des panneaux de particules de bois de bonne qualité. Il est donc demandé d’avoir une utilisation optimale de l’énergie et du matériau employé tout en protégeant l'environnement. Ce sont les raisons pour lesquelles Dieffenbacher a décidé d'utiliser les capteurs de pesage et les amplificateurs de mesure numériques du type digiCLIP de chez HBM, pour contrôler l’état des fibres dans ses systèmes de production.

Les systèmes de production Dieffenbacher sont issus d’une très grande compétence et efficacité de l’entreprise marquer par une volonté constante d’innovation. Pour illustrer cela, la dernière génération des systèmes de production de panneaux MDF et THDF en est une preuve vivante. L'utilisation combinée d'un amplificateur digiCLIP et d'un système de pesage HBM intégrés dans ces systèmes le prouve. Par exemple, le système autorise des choix de filtres configurables pour corriger les fluctuations en termes de vitesse qui peuvent se produire en raison de la nature irrégulière de la bande du matériau. Avoir des valeurs de poids fiables permet de réduire la quantité des matières premières nécessaire à la fabrication alors que dans le même temps, ses mesures augmentent également la qualité des produits finis. Le retour sur investissement se fait ainsi plus rapidement.

Appareil digiCLIP conçu pour l’automation

La famille des amplificateurs industriels numériques digiCLIP de HBM, représente le choix idéal pour tous les utilisateurs qui veulent mesurer des forces, des poids, des couples ou des pressions. Ce système de mesure entièrement modulaire destiné aux environnements industriels peut être raccordé à tous types de capteurs à jauges de contrainte. Le digiCLIP s’adapte parfaitement aux systèmes d’automation existants. Il utilise les interfaces standards PROFIBUS DP-V1, CANBUS et DeviceNet.

 

Pratique et facile à utiliser

Les opérateurs peuvent, à partir d’un PC, effectuer tous les paramétrages utiles grâce au logiciel fourni avec l’appareil digiCLIP. Faire le changement de l'amplificateur ou réaliser une mise à jour en fonctionnement sont incroyablement faciles avec le digiCLIP. Ces opérations peuvent être accomplies grâce aux fonctions Plug & Measure et Hot Swapping. A tout cela s’ajoute le fait que le digiCLIP dispose de la fonction TEDS, la fiche technique électronique capteur. L’appareil détecte ainsi automatiquement les capteurs équipés du TEDS, cette technologie élimine tous les risques de configuration. Même des opérateurs non formés peuvent facilement démarrer le digiCLIP.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.