The type DK 37 digital compensator from HBM has marked another milestone in terms of accuracy. The precision of this measuring instrument made it possible in 1977 to open the first calibration laboratory within the German Calibration Service (DKD, now DAkkS), which was accredited at HBM. Types DK 38 and DK 38S6 followed. Even today there are still many DK devices in use around the globe in institutes that pioneered the system for calibration and traceability.
Utiliser pleinement les possibilités physiques
Aujourd'hui, HBM est la référence mondiale dans le domaine des mesures de très haute précision. La société est présente sur les marchés importants.La raison est simple :depuis plus de 60 ans, les produits innovateurs constituent le monde des techniques de mesure.A travers le monde, les instituts métrologiques confient leurs mesures aux amplificateurs de très grande précision HBM.
Depuis sa fondation il y a plus de 60 ans, HBM a travaillé en étroite collaboration avec l'Institut National Allemand de Métrologie (PTB) de Brunswick et avec de nombreux autres laboratoires, scientifiques et ingénieurs, de manière à proposer constamment de nouveaux appareils de mesure. Ces matériels ont contribué sensiblement à perfectionner, dans le monde entier, la métrologie dans le domaine de la force, du poids, du couple et de la pression.
A l’origine, le succès HBM a démarré très modestement en 1950, quand l'ingénieur Karl Hottinger a fondé l’entreprise Hottinger Messtechnik à Vogtareuth en Bavière. A cette époque, avec dix employés, l’entreprise a produit des capteurs inductifs destinés à la force, le déplacement et les vibrations. Aucun souci pour travailler avec ces capteurs puisqu’en ce temps-là, les légendaires amplificateurs KWS acceptaient aussi la technologie inductive.
Des jauges de contrainte aux amplificateurs de mesure
Après cinq d’existence, la croissance de l’entreprise a est telle qu’un déménagement sur Darmstadt a été nécessaire. En 1962, le nom a changé pour devenir Hottinger Baldwin Messtechnik Gmbh. HBM a été la première société en Europe à reconnaitre le potentiel technique des jauges de contrainte et a commencé à les fabriquer. Avec le triomphe de cette nouvelle technologie, le besoin de développer des amplificateurs précis pour jauges s’est fait sentir. En 1970, HBM a sorti l'amplificateur KWS/6E-5, le pionnier dans le domaine des amplificateurs multivoies.
DMP : d’immenses capacités
HBM a lancé son DMP fin 1980. Le DMP39, qui a été développé en étroite collaboration avec l'institut national allemand de métrologie (PTB) de Brunswick, a permis de développer des possibilités technologiques de mesure avec les capteurs à jauges. La classe de l’appareil a été tout au long de sa vie et sans interruption conforme aux mesures et mesures par inter-comparaison. Finalement son successeur, le DMP40, a fixé la norme dans le monde entier que ce soit dans les laboratoires primaires et secondaires.
De nouveau, HBM imprime une nouvelle étape importante avec le DMP41, le plus jeune membre de la grande famille DMP. Cet amplificateur de très haute précision permet le raccordement de plusieurs voies. Il est beaucoup plus insensible aux parasites et peut être intégré indifféremment dans tous les environnements des laboratoires modernes. Les laboratoires de métrologie continueront à pouvoir compter sur la précision maximale dans le futur.