La surveillance des presses dope leur durée de fonctionnement

Longue vie et précision sont nécessaires pour les presses industrielles.

Une production industrielle moderne, sans presses, serait impensable. Le champ d’application des presses est extrêmement large, cela va de la fabrication de pièces de monnaie jusqu’à celle de grandes pièces pour l'automobile. Les presses peuvent tourner  jusqu'à 800 coups par minute.

La qualité des produits fabriqués doit néanmoins toujours rester constante.

L'une des voies qui permet d’atteindre cela, est de faire une bonne surveillance de la presse à l’aide de capteurs HBM et du PMX. Les systèmes de mesure PMX enregistrent les forces de pression exervées sur la presse pendant son fonctionnement avec sans aucune perturbation, que ce soit dans une mesure directe de la force ou dans la mesure d’un shunt de force. La résolution du PMX, de 24 bits, permet également d’enregistrer des forces partielles très petites. Par exemple, des capteurs construits sur le principe des jauges de contrainte raccordés à des amplificateurs à fréquence porteuse peuvent être placés sur chacune des colonnes de la presse. Le PX455, la carte de mesure à quatre canaux pour ponts de jauges en demi ponts et ponts complets, pour capteurs de force et capteurs de pesage enregistre de manière sûre les signaux.

Les voies de calcul internes analysent les signaux de mesure sous forme de courbes et de valeurs crêtes. La carte multi entrée-sortie PX878 dispose de huit entrées numériques, huit sorties numériques et cinq sorties analogiques. Cela lui permet de calculer rapidement des valeurs limites en moins de 50µs. La machine se trouve ainsi très bien protégée. Les sorties analogiques peuvent être employées pour la sortie des voies de mesure ou de calcul, très appréciable pour le service et la maintenance.

Le PX01PN, la carte Profinet avec protocole IRT, permet à ces signaux prédictifs d’être  dirigés sans soucis vers le contrôleur de la presse via des interfaces temps réel Ethernet. Les paramètres peuvent ainsi être rajustés.

Avec un concept d’automation de cette sorte, les fabricants de presses peuvent rallonger la durée de fonctionnement de leurs presses et améliorer aussi leur qualité tout en réduisant les  coûts de maintenance. Il devient aussi de plus courant de moderniser les anciennes presses avec ces systèmes de mesure de manière à les faire évoluer.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.