Extensomètre haute sensibilité aux dimensions compactes pour la surveillance de force industrielle

Avec son extensomètre piézoélectrique CST/300, HBM présente un instrument de mesure répondant, en environnement industriel, au souhait exprimé en matière de technique de mesure compacte haute sensibilité.

La précision de la mesure de force de machines est sans précédent, lorsque des capteurs de force sont montés directement dans le flux de force. Toutefois, la machine doit être adaptée au capteur, ce qui n'est pas toujours réalisable.  

A cet effet, les extensomètres ont fait des milliers de fois leurs preuves. Ils se servent des déformations des objets de mesure sous l'effet d'une force, par exemple, lors d'un contrôle dans le cadre de la surveillance de bâtiments. Ces déformations sont proportionnelles à la force exercée et peuvent être mesurées à l'aide d'extensomètres. Les capteurs axés sur des jauges d'extensométrie constituent ainsi, dans de nombreux cas, une alternative rentable aux capteurs de forces intégrés. Toutefois, ils atteignent leurs limites dès que des déformations minimales surviennent. Exemples : des objets ne présentant, sous l'effet d'une charge, que de faibles déformations, tels que les presses, les installations de soudure ou les machines à sertir ou lorsque l'espace disponible est très restreint.

Avec le nouvel extensomètre CST/300 de HBM ses restrictions sont du passé. La haute sensibilité d'environ 50 pC/N se charge de signaux de sortie très élevés et donc d'une bonne reproductibilité, même en environnement de mesure défavorable. Une acquisition des moindres dilatations de 10 µm/m ou moins ainsi que des allongements nominaux de 300 µm/m maxi. est ainsi aisément possible. A condition qu'un calibrage approprié ait été réalisé au préalable, la détermination des forces exercées est facilement possible. Fixé à l'aide d'une seule vis et d'une longueur de 47 mm au plus, son encombrement est très limité et il est également résistant aux influences extérieures, telles que les mouvements de câbles ou  les champs électromagnétiques.

HBM fait preuve encore une fois, pour ses clients, d'une force d'innovation sur le marché piézoélectrique, la gamme allant également être encore étoffée à l'avenir.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.