Précision élevée pour de petits dosages

Le PW25 rend le pesage de remplissage de poudre plus hygiénique

MCPI a toujours employé des capteurs de pesage HBM dans ses balances de haute précision pour le  remplissage des poudres, parce qu'ils représentent le meilleur choix en ce qui concerne les conditions de vitesse et d'exactitude. Grâce à ce capteur de pesage facile à nettoyer PW25, cette société française peut maintenant concevoir des installations de pesage hygiéniques.

En plus des systèmes de remplissage avec dosage par pulvérisation, MCPI propose également  des systèmes de microdosage d’une très grande exactitude. Le capteur de pesage est un élément essentiel de ces systèmes.Dans ce secteur,HBM est très important pour MCPI, dit Pierre Mosca :« HBM nous fournit presque tous les  capteurs de pesage analogiques et cela dès la première fois que nous avons développé nos balances de remplissage ». 

Pesée dynamique avec traçabilité

Au fil des ans, MCPI a pu mesurer l'évolution du marché, de plus en plus exigeant en termes de précision. La société française se réjouit d'avoir trouvé en HBM un fournisseur très "à l'écoute". Aujourd'hui, les  doseurs pondéraux de MCPI couvrent une plage de dosage qui s'étend de 20 mg à 20 kg, avec une résolution qui peut descendre à 0,1 mg. Les capteurs de HBM répondent aux exigences de précision de MCPI. La société observe que les capteurs de pesage HBM sont "faciles à vivre" et qu'ils maintiennent leurs performances dans le temps. MCPI recommande de ne pas céder à certains compromis au moment de l'achat : « Faites le pari de la qualité, vous vous y retrouverez par la suite ». 

Facile à nettoyer et à manipuler

Les équipements de dosage sont souvent amenés à travailler sur des produits différents et sur des process où l’hygiène est strictement réglementée, de sorte qu'il est nécessaire de nettoyer soigneusement et régulièrement le moyen de dosage.

Dans ce contexte, l'annonce du peson PW25 "facile à nettoyer" d'HBM constitue une avancée importante pour MCPI: « Contrairement aux liquides et aux solides, les poudres peuvent se déposer partout et ne s'écoulent pas, de sorte que les équipements sont plus difficiles à protéger. De plus, les opérations de nettoyage sont plus complexes. Le capteur PW25 n'ayant pas besoin d'être protégé, la conception du doseur est beaucoup plus simple », commente Pierre Mosca.

Le travail de l'opérateur chargé du nettoyage à chaque changement de produit est lui aussi facilité. Ce capteur ne comporte en effet ni arêtes ni anfractuosités, l'enveloppe extérieure est réalisée en acier inoxydable (donc utilisable partout) et il supporte le nettoyage aux solvants et à l'eau, voire au jet de vapeur sous pression (indice d'étanchéité IP68/69K).

Le PW25 présente une autre caractéristique intéressante pour ce type d'application : il accepte des surcharges importantes, jusqu'à 10 fois l'étendue de mesure. « L'opération de dosage proprement dite, avec l'arrivée progressive du produit, ne comporte aucun risque de détruire le capteur. Par contre, la tolérance aux surcharges est un atout important lors d'une opération de montage/démontage, et bien sûr lors d'une opération de nettoyage », affirme Pierre Mosca.

Futur garanti

Reste qu'avec son étendue de mesure de 10 ou 20 kg et sa classe de précision C3MR (3000 échelons), ce capteur n'est pas utilisable dans toutes les applications de micro-dosage, un secteur où MCPI est très présente et Pierre Mosca sait pouvoir compter sur HBM :

« Au cours d'une décennie de relations avec HBM, nous avons pu constater que la société était réactive face à l'évolution de nos besoins vers plus de précision. Nous sommes confiants dans sa capacité à développer une gamme de capteurs de pesage dit "facile à nettoyer" et d'aller vers des étendues de mesure plus petites, avec des précisions élevées ».

 

Avantages avec HBM

  • Facilité de conception des systèmes de remplissage, puisque le capteur de pesage ne demande aucun moyen de protection
  • Facilité de nettoyage des systèmes de remplissage 
  • Les capteurs acceptent des surcharges élevées protégeant ainsi les systèmes de remplissage.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.