Résultats fiables à 150G : Le QuantumX mesure les données sur une centrifugeuse géotechnique
Avoir un sol sûr sous nos pieds, est ce que nous voulons tous. En effet, le sol se compose de de nombreux composants différents et des phénomènes fortement dynamiques pouvant se produire dans le sol peuvent dangereusement déstabiliser les bâtiments et les infrastructures.
Les centrifugeuses géotechniques facilitent de manière réaliste la modélisation qui permet de déterminer le rapport entre les contraintes sous charge et les phénomènes exercés dans le sol. Pour cela, acquérir des données sûres est tout aussi important que la centrifugeuse elle-même. Pour cette raison, les ingénieurs de l'université de Pretoria ont fait confiance au système d’acquisition de données QuantumX de HBM qui a été utilisé sur une centrifugeuse géotechnique dernier cri.
En construisant la ligne de chemin de fer ultramoderne « Gautrain » reliant les métropoles sud-africaines Pretoria et Johannesburg, les ingénieurs ont dû faire face à un grand problème : dans le sud de Pretoria, l'itinéraire du train traversait un paysage karstique caractérisé par de la roche dolomite enclin à la création d’effondrements. Pour pouvoir construire sans risque un viaduc sur ce sous-sol instable, il a fallu mener une expérimentation complète avec un sur-chargement complexe à l’aide d’un assemblage de plus de mille blocs de bétons lourds pesant dix tonnes chacun afin d'explorer la rigidité de la terre située au-dessus de ces zones d’effondrement potentiel.