Sécurité des fixations de ski : plus sûres et meilleures

La course pour l'or, l'argent et le bronze est sans cesse d’actualité dans les sports d’hiver. Le monde entier observe les sportifs dans leurs différentes disciplines et s’intéresse sur la manière dont ils puisent leurs dernières ressources.

Peut-être qu’il devrait également y avoir des prix pour récompenser les meilleures performances des  « ingénieurs du sport d'hiver. » Après tout, avoir aujourd’hui un équipement à la pointe de la technologie est une nécessité primordiale dans presque tous les types de sports d'hiver et le matériel apporte sa propre contribution vers de nouveaux records de vitesse. Et non seulement cela, mais les équipements modernes rendent continuellement le sport plus sûr.

Les appareils de mesure jouent un rôle décisif dans l’amélioration et l’optimisation des performances des équipements utilisés dans le sport d’hiver. Il ne peut y avoir aucune connaissance sans avoir fait des essais. C'est pourquoi les chercheurs et les développeurs de matériels travaillent à la fois sur des essais réalisés sur bancs mais aussi en pratique directement sur le terrain, de façon à optimiser tous ces équipements sportifs.

Sécurité dans le sport : les fixations représentent un petit élément mais essentiel du ski qui illustre bien ce propos.

Depuis qu'il existe des skis (depuis des centaines d'années), les fixations vont de paires avec eux. Puisque la chaussure et le ski doivent être liés d'une manière ou d'une autre. À l'origine, les fixations étaient de simples courroies en cuir.

Avec le développement des skis, la production de plus en plus élevée de skis et la popularisation de la pratique du ski, le développement des fixations est devenu également une réalité. La fixation est effectivement un composant très important du ski agissant sur la sécurité. Cet élément mécanique a aussi comme fonction de transmettre au ski les efforts exercés par le pied du skieur. Cela signifie que sa forme et sa conception sont associées au succès de ce sport.

Les techniques de fixation ont fait un énorme bond en avant dans les années 60 avec l'arrivée des fixations avec sécurité. Notamment, avec le Français Georges Salomon (1925-2010) qui a révolutionner et transformé le marché des fixations avec sécurité qui s’ouvrent automatiquement lorsque le skieur chute.

Les fixations de ski étaient et sont toujours des objets qui doivent subir des essais et des contrôles. Cela se fait  principalement avec des jauges de contrainte associées à des amplificateurs de mesure.

Pour exemple, nous avons mis en ligne sur notre site un ancien article qui date maintenant de presque 30 ans et qui décrit la "Reproduction of release kinematics of alpine ski-bindings"

Mais une recherche plus récente traite le même sujet que vous pouvez voir dans cet article :

http://www.researchgate.net/publication/232278972_Edging_stiffness_of_ski_touring_bindings#

 

En comparant ces deux articles, vous pourrez constater que la technologie des fixations a certes avancée ces 30 dernières années, mais que des essais et des contrôles sont toujours effectués par un choix de matériels appropriés de capteurs de force et d’amplificateurs de mesure HBM. Ils garantissent des résultats fiables nécessaires à la sureté des fixations.

 

 

Ne manquez aucun de nos articles sur les sports d'hiver... sur

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.