Biomécanique dans les sports d'hiver : Suivi des efforts d'un sportif avec l'espressoDAQ

Les articles précédents parlaient principalement de l'optimisation des équipements comme les fixations de sécurité et les chaussures de ski. Une autre partie fascinante du monde des sports d’hiver est l’étude des mouvements des athlètes eux-mêmes et de l'effet mécanique de l'humain et de la technique.

La biomécanique est le domaine scientifique qui examine dans le détail et avec précision cette relation. C'est un  secteur d’applications avec beaucoup de demandes très diverses en termes de techniques de mesure.

La biomécanique joue donc un rôle important dans les sports d'hiver. Elle offre des possibilités aux sportifs de pouvoir optimiser individuellement leurs suites de mouvement.

Cela s’applique dans divers types de ski Nordique comme le ski de fond, une discipline qui a fait un réel bond en avant.

L’utilisation d’un système de mesure destiné à enregistrer les données biomécaniques a longtemps manqué dans ce sport. Dans cet article, les chercheurs de l'institut suisse CSEM présentent un système d'analyse biomécanique dans lequel l'espressoDAQ, appareil portatif de HBM, joue un rôle décisif dans l’acquisition des données. 

Voir le compte rendu de cette recherche dans le livre disponible sur Google

Analyse biomécanique du ski alpin

L'intérêt de la recherche biomécanique s’étend également au ski alpin.

Dans ce sport, les techniciens des essais et des contrôles se servent fréquemment des appareils de mesure HBM comme vous pouvez le constater dans cet article, où un capteur de pesage Z7 a été utilisé :

BIOMECHANIC ASPECTS OF SPORT SPECIFIC TESTING IN ELITE ALPINE SKI RACERS

Comment le comportement des athlètes change-t-il à l’entrainement quand ils sont soumis à des efforts intenses ?

Une nouvelle étude provenant de Norvège prouve que l'analyse biomécanique peut produire des effets directs sur la réussite d’une performance.

12 champions en ski ont été étudiés en examinant la façon dont la technique et l'efficacité des skieurs ont pu changer lors d’efforts intenses durant une épreuve de ski de fond. Cela a permis de voir quels effets devront être travaillés sur les prochains programmes d’entrainement.

Lire l'article : Changes in Technique and Efficiency After High-Intensity Exercise in Cross-Country Skiers

Pour cette étude, les chercheurs ont employé un système de mesure de force équipé de jauges de contrainte VY.

Le système de mesure lui-même est décrit dans un autre article paru dans la revue Sports Engineering.

Ne manquez aucun de nos articles sur les sports d'hiver... sur

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.