Dans le présent exemple, le tracé de la force est le suivant:
Deux blocs de fonction «Hold (analog)» maintiennent la valeur de mesure de force au point s1. Un bloc à l'aller, l'autre au retour. Deux interrupteurs de fin de course vérifient si les valeurs sont chacune comprises dans une plage acceptable. La force ascendante est nommée «press» et la force descendante «release». Deux sorties numériques présentent le résultat des interrupteurs de fin de course.