HBM FiberSensing : Systèmes de surveillance avancés basés sur la technologie de la fibre optique à réseaux de Bragg

HBM FiberSensing SA est leader mondial dans le développement et la production de systèmes de surveillance avancés basés sur la technologie de la fibre optique à réseaux de Bragg.

Les principaux marchés de cette technologie sont le secteur de l’Energie (Production, Transport et Distribution), le Génie Civil et la Géotechnique, l’aéronautique (pour les  projets de développement), l'industrie et la recherche (Universités et Instituts).

En offrant une grande expertise, de la technologie fibre optique jusqu’à  l'optoélectronique, l'électronique numérique et l'instrumentation, la société propose les capteurs, les appareils de mesure, le logiciel et des solutions complètes, principalement en OEM. Par ailleurs, elle a la capacité de construire des solutions de surveillance adaptées aux besoins du client selon les exigences spécifiques des clients.

La technologie de haut niveau de FiberSensing est construire sur une équipe multidisciplinaire composé de technicien très compétents et de quelques chercheurs expérimentés sur la technique en fibre optique et réseaux de Bragg.

La société est devenue une référence mondiale dans son domaine d'activité, avec une profonde reconnaissance des clients. Ses produits sont entièrement développés en interne de la  conception jusqu’à la fabrication, avec des techniques de propriétés industrielle.

Actuellement, FiberSensing se compose de 40 collaborateurs travaillant sur les équipements  derniers cris sur un site de 800 m² situé près de l'aéroport international de Porto.

L’entreprise a été certifiée ISO 9001 : 2008.

HBM FiberSensing : Histoire de l'entreprise

FiberSensing a été fondé en avril 2004 comme entité dérivée de l'institut INESCTEC Porto (Institut de recherche et développement de systèmes et d’informatique à Porto).  C'est aujourd’hui le résultat de plus de 20 ans de recherche d'un groupe de recherche renommé dans le monde des capteurs à fibre optique.

L’entreprise a vu le jour lorsque quatre chercheurs (Luís Ferreira, Francisco Araújo, Alberto Maia et José Luís Santos) ont décidé de transférer la technologie des capteurs en réseaux de  de Bragg du laboratoire au marché de la mesure.

Après un premier pas d'investissement (en 2004), la compagnie a passé un an à développer un certain nombre de capteurs et d'appareils de mesure pour répondre à différentes applications de surveillance, principalement orientées sur le marché de la construction (SHM - Surveillance de santé structurale).

Après cette phase de développement, un deuxième round d'investissement a permis à la compagnie d’avoir les moyens nécessaires pour commencer la phase d'industrialisation.

À ce moment-là (en 2005), la compagnie a réglé ses propres équipements chez Maia, à Porto, et a commencé à créer son image de marque.

Depuis lors, FiberSensing est fier d'avoir concrétisé des centaines de projets de surveillance bien différents à travers le monde et livrés des milliers de capteurs et d’appareils de mesure.

En 2010, ils ont obtenu la certification ISO (NP EN 9001 : 2008) en raison de son engagement à assurer le plus haut niveau d'innovation, de Qualité et de Fiabilité dans la conception, le développement, la production, la distribution et l'entretien.

En tant que pionnier dans ce secteur, FiberSensing a eu rapidement du succès et devenu un des principaux producteurs et fournisseurs de systèmes basés sur la fibre optique en réseaux de Bragg pour répondre à de multiples applications.

Devenue référence bien établie sur le marché, FiberSensing a reçu plusieurs distinctions tout au long de son parcourt.

Depuis le 1er octobre 2014, date d’acquisition par HBM Test et Measurement, FiberSensing  se concentre aujourd'hui sur toute l'activité des capteurs optiques d’HBM.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.