Poids du conteneur idéal grâce à Multi-Trans et HBM

24 heures ! C'est le temps qu’il faut à un conteneur de 30 tonnes pour être complètement rempli de déchets provenant d'un four de chauffage. Il est alors remplacé par un conteneur vide. Durant ce laps de temps des coûts inutiles sont ainsi générés. Les employés du site doivent donc surveiller le remplissage de manière à s’assurer de la capacité de remplir le conteneur. Dans l’attente du camion utilisé pour le transport et l’échange du conteneur, l’installation est à l’arrêt. Il était grand temps de concevoir un processus plus efficace.

Multi-Trans apporte une solution intéressante avec son transporteur électrique SET 30. La plateforme automatisée remplace le camion pendant le remplissage du conteneur. Le système de transport du spécialiste bavarois est très innovateur, elle contrôle aussi et indépendamment le processus de remplissage. Cela se traduit par une meilleure gestion du personnel et des ressources permettant d’aller vers une plus grande efficacité et plus d’économie. Multi-Trans s’appuie sur la technologie de pesage HBM axée sur la précision pour que la remorque puisse effectuer sûrement sa tâche. L’installation de pesage garantit une utilisation optimale du conteneur avec un plein remplissage, en participant de manière fiable et indépendante au contrôle de remplissage.

Multi-Trans – Différentes solutions pour le transport interne

  • Fondateurs : Mathias Floß et Burkhard Pech
  • Année de création : 2005
  • Nombre d'employés : 20
  • Siège : Moosburg / Pfrombach
  • Produits: Remorques poids-lourds jusqu'à 150t selon les spécifications clients, remorques électriques type plate-forme, tracteurs électriques, remorques avec tête d'attelage en col de cygne


Multi-Trans GmbH
Naustr. 1
85368 Moosburg/Pfrombach, Germany
Tel.: +49 (0)8762 727923-0
Fax: +49 (0)8762 727923-75
Internet: www.multi-trans.de
E-mail: [email protected]

Une remorque plate-forme qui pense

Avec le transporteur électrique automoteur SET 30, Multi-Trans a créé une solution de transport qui offre à ses utilisateurs des avantages nombreux et bénéfiques : Il est non seulement bien adapté pour le transport roulant de conteneurs commerciaux standard, mais il répond aussi à diverses applications grâce à ses dimensions restreintes, sa capacité de chargement élevée de 30 tonnes et son petit rayon de braquage de seulement neuf mètres. Et en plus d’être très économique, il effectue d’importantes tâches de contrôle grâce à son système de pesage intégré.

Un exemple de ses possibilités décrites précédemment : Un camion place un containeur vide sur la remorque  plate-forme, ensuite le conducteur place l’ensemble sous le bec de remplissage grâce à une télécommande. Le conteneur reçoit les déchets produits par la combustion durant les 24 heures suivantes. Une fois le poids de remplissage maximum programmé est atteint, l'indicateur de pesage envoie un signal au convoyeur pour un arrêt automatique du tapis roulant. A ce moment un opérateur intervient, pour la première fois, de manière à guider la remorque peseuse jusqu'à une aire de stockage, utilisant de manière efficace peu de place. La remorque reçoit alors automatiquement un autre conteneur.

Expertise HBM en technique de pesage

Les remorques peseuses conçues selon les exigences spéciales des clients sont la force de Multi-Trans. L’entreprise se rapproche toujours de l'expertise de partenaires dignes de confiance en développant différentes solutions. Pour le développement du transporteur électrique SET 30 le choix s’est porté sur HBM, spécialiste du pesage, car peser avec précision et fiabilité a été un facteur décisif dans le succès de ce nouveau système de transport.

Avec les produits HBM, le système de pesage a été intégré à bord de la remorque et a été mis en œuvre en tenant compte des demandes faites à savoir être économique et avoir un excellent rapport performance /coût. Par exemple, l'installation directe du module de pesage HBM 1-RTN/M2LBR22T pour des charges nominales jusqu'à 33 tonnes dans la structure de la plateforme était simple à faire. Seulement quatre trous de perçage ont été nécessaires pour fixer les modules dans chacun des coins surélevés de la plate-forme. En même temps, équipés des récents capteurs de pesage (anneau de torsion) 1-RTN0.05/15T associés au nouvel indicateur de pesage homologué pour transactions commerciales et industrielles WE2111 et la carte enfichable WE2111-ZCC de HBM, le module de pesage délivre des valeurs précises et fiables autorisant un contrôle automatique du processus de remplissage entrainant une économie certaine.

Au-delà de la qualité des capteurs HBM et de la performance du nouvel indicateur WE2111, qui est particulièrement apprécié pour ceux qui veulent peser dans l’industrie et équiper des camions c’est le super service client proposé par HBM, également très impressionnant. Les experts HBM ont été disponibles pour Multi-Trans à chaque fois que des questions ont été posées à toutes les étapes du projet.

Transporteur électrique SET 30

  • Désignation: Remorque électrique type plate-forme
  • Charge utile : 30 tonnes max.
  • Boitier de commande : sans fil
  • Zone de chargement : 6000 x 2600 mm
  • Roues orientées : toutes
  • Entrainement : un essieu motorisé électriquement
  • Destiné : au déplacement de conteneur de 6m maxi
  • Equipement spécial : Mesure automatique du poids de chargement
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.
Multi-Trans Website

www.multi-trans.de