Résistance extrême aux charges alternatives avec la technologie optique
Si la résistance aux charges alternatives doit être encore plus augmentée et la courbe SN déplacée vers le haut, des jauges de contrainte métalliques ne peuvent plus être employées. L'alternative évidente est la technologie optique, basée sur l’utilisation de fibre en réseaux de Bragg (FBG).
Cette technologie consiste à inscrire un réseau de Bragg dans une fibre optique. Le réseau réfléchit une longueur d'onde spécifique dans le spectre optique. Cette longueur d'onde dépend de la contrainte. Ce qui permet de construire des jauges de contrainte optiques sur ce principe.
La fibre optique a des propriétés mécaniques isotropes et ne connait pas la signification de fatigue, ce qui est malheureusement le cas pour les matériaux métalliques. Les fibres optiques peuvent être chargées dynamiquement jusqu'à un niveau maximal de 30000 µm/m. Des essais de fatigue ont été réalisés à ±5,000 µm/m jusqu'à 107 cycles de charge sans aucun dommage².
Les fibres optiques peuvent être noyées dans le matériau et supporter un grand nombre de cycles avec des hauts niveaux de contrainte. Elles peuvent également être employées là où des jauges de contrainte électriques ne peuvent pas en principe être utilisées. Par exemple, dans des champs électromagnétiques très élevés (transformateurs, commutateurs haute tension, etc.). En analyse de fatigue, les matériaux modernes tels que les fibres composites exigent une plus grande tenue aux chargements alternés. En prenant des mesures appropriées, HBM est capable avec sa série M de proposer des jauges qui puissent résister à des charges alternées très0 élevées de sorte à répondre à la plupart des mesures actuelles. Les jauges optiques sont également une solution appropriée aux chargements alternés extrêmes.
1 Grille de mesure Constantan sur support polyimide
2 Mesures faites avec la jauge de contrainte optique « K-OL » de HBM