Le logiciel Perception de HBM acquiert des données à très haute vitesse et des signaux bus CAN

Acquisition de données à haute vitesse et de signaux bus CAN dans un logiciel

Le logiciel Perception de HBM destiné à l’acquisition de données à très haute vitesse permet, dans sa nouvelle version, d’acquérir également en même temps des signaux bus CAN plus lents. Il est en outre encore plus simple à utiliser grâce à des boutons librement définissables (User Keys).

Perception et les systèmes d'acquisition de données Genesis HighSpeed conviennent parfaitement pour mesurer à très haute vitesse et traiter de grandes quantités de données. Dans la nouvelle version, HBM étend le champ d'application de Perception avec l’acquisition de signaux bus CAN du module QuantumX MX471B. Ce dernier dispose de quatre interfaces CAN et permet de lire des messages CAN, CCP ou xCP-on-CAN. La synchronisation avec les appareils Genesis HighSpeed se fait au moyen du protocole PTP reposant sur Ethernet.

Le logiciel est encore plus convivial grâce à sa nouvelle fonction qui permet de configurer librement certains boutons appelés User Keys. Il est ainsi possible de regrouper plusieurs commandes et de les affecter à un « User Key ». Plus de 20 commandes de navigation du curseur différentes peuvent par exemple être réglées pour divers affichages avec la transmission de ces valeurs dans les sources de données ainsi que leur transfert dans un fichier journal. Une fois configuré, il suffit ensuite de cliquer sur le « User Key » correspondant pour exécuter toute une liste d’actions dans Perception et ainsi économiser de précieuses minutes de temps d’essai. Le nombre de « User Keys » n’est pas limité. L’utilisateur peut donc configurer de nombreux boutons très utiles.

 

 

Download

Le logiciel Perception de HBM destiné à l’acquisition de données à très haute vitesse permet, dans sa nouvelle version, d’acquérir également en même temps des signaux bus CAN plus lents. Il est en outre encore plus simple à utiliser grâce à des boutons librement définissables (User Keys).

Communiqué de presse

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.