Surveillance des tunnels avec technologie de capteurs à fibres optiques

Les tunnels sont au cœur de notre infrastructure. On les retrouve dans les grandes villes, les montagnes et même sous l'eau. Ils créent des connexions et réduisent les distances. Mais dans quelle mesure sont-ils sûrs ?

Les systèmes de surveillance actuels permettent une surveillance fiable de l'état des tunnels grâce à la technologie de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg.

Les déformations mécaniques à l'intérieur d'un tunnel peuvent présenter un risque significatif pour la sécurité, notamment lors de travaux de construction sur le tunnel-même ou à proximité immédiate. Il est essentiel de vérifier rapidement la stabilité et la fiabilité de la structure.

La technologie de capteurs à utiliser pour la surveillance des tunnels doit être choisie en se posant les questions suivantes :

  • les capteurs pourront-ils fournir de manière fiable le signal exigé pendant toute la durée prévue, à court et long terme ?
  • Les câbles longs sont souvent utilisés dans les tunnels. Peut-on, dès lors, garantir la qualité du signal de mesure, y compris sur de longues distances ?
  • Le système de surveillance peut-il être installé sans incidence sur le trafic à l'intérieur du tunnel ?
  • Et bien sûr, il ne faut pas oublier la question fondamentale : combien de mesures et quels modèles sous-jacents sont nécessaires pour, par exemple, déclencher une alarme en cas de problème ?

Compte tenu de tous ces éléments, la technologie de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg est devenue une alternative de choix pour les systèmes de surveillance traditionnels.

Technologie de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg : la solution optimale

Les capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg font appel à la lumière pour mesurer des quantités physiques comme des contraintes. Cette technologie présente, en plus d'une excellente stabilité à long terme, un autre avantage majeur : elle permet la transmission de valeurs mesurées sur de longues distances avec, pour ainsi dire, aucune perte de qualité des mesures. Un seul guide d'ondes optiques peut, de plus, accueillir plusieurs capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg, ce qui réduit l'effort nécessaire pour une configuration minimale du système de surveillance. Cet aspect est essentiel, surtout pour surveiller des tunnels qui, souvent, s'étendent sur de nombreux kilomètres. Le système convient également pour collecter des mesures dans des conditions de fonctionnement du tunnel normales, et sans interférences avec le trafic.

Grâce aux solutions de surveillance des tunnels proposées par HBK, les utilisateurs peuvent profiter pleinement des avantages offerts par la technologie de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg pour la surveillance des tunnels.

Composants du système

Il faut, pour un système de surveillance de tunnels complet, prévoir les éléments suivants :

  1. capteurs de mesure de la contrainte et de la température, installés sur le revêtement du tunnel. Les capteurs peuvent être soudés aux poutres métalliques, encastrés dans des murs en béton ou collés à la surface. Ces « bagues de capteurs » peuvent être installées dans des sections de tunnel différentes et sont raccordées les unes aux autres au moyen de câbles à fibres optiques.

  1. Interrogateurs pour le traitement des signaux lumineux

     

  1. Logiciel de traitement des données mesurées

     

Avantages de l'utilisation de capteurs à fibres optiques à réseaux de Bragg dans les tunnels

Les systèmes de mesure à fibres optiques conviennent pour une surveillance à long terme et des cycles de mesure plus courts. Le système peut être utilisé dans des conditions de fonctionnement habituelles, comme le montrent les exemples du tunnel du Rossio et du tunnel du métro de São Paulo, où la méthode MEMCOT (voir la fiche technique pour plus d'informations) a été utilisée pour estimer les convergences entre les points de mesure.

Les systèmes de mesure de HBK sont une solution fiable pour une utilisation continue. Ils acquièrent en effet des données de mesure, de manière fiable et à long terme, et permettent la configuration d'alarmes automatiques, pour changer de manière significative la géométrie du tunnel. Les systèmes peuvent être conçus avec des produits prêts à l'emploi ou adaptés en tenant compte de vos besoins spécifiques et avec l'aide de notre équipe chargée des systèmes personnalisés. Contactez-nous !

Lire l'article en intégralité

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à notre fiche technique : système de surveillance à fibres optiques pour la mesure de la contrainte et de la convergence (PDF).

Titre / DescriptionLangue
Download: Technical Article / White Paper
English