Gestion holistique des éoliennes
Avec la pression économique exercée sur les fabricants et les exploitants d’éoliennes et la demande croissante de systèmes de surveillance de santé structurale il est devenu normale de faire des mesures sur les pâles, les nacelles, les tours et les fondations des éoliennes. La tendance est clairement tournée vers des systèmes holistiques pour surveiller l'éolienne dans son ensemble. Les systèmes de mesure hybrides présentent une nouvelle option intéressante pour des utilisateurs, en effet ils combinent à la fois le meilleur des deux technologies existantes aujourd’hui « optique » et « électrique ».
Avec une puissance produite de presque 450 Gigawatts dans le mondial, l'énergie éolienne n'est plus une enfant. Et bien que cette source d’énergie est -être utilisée pour les milliers d'années à venir, la forme actuelle de cette production d'électricité est encore jeune et de nombreuses questions restent jusqu'ici sans réponse quant à son exploitation technologique et commerciale. Cela concerne également la question de la durée de vie d’une éolienne car aujourd’hui il manque toujours des données empiriques sur le sujet.
Il n’y a pas uniquement dans les installations offshores que les éoliennes subissent d’importantes contraintes, celles sur terre sont aussi exposées à de fortes forces physiques, à des moments de torsion et à bien d’autres influences. Sur le plan économique d’un champ éolien, ces circonstances soulèvent inévitablement des questions auprès des opérateurs, des investisseurs et des constructeurs d’installations d’éoliennes :
- Existe-t-il une façon d'estimer la durée de vie d'une éolienne ?
- Existe-t-il des moyens pour déterminer les conditions optimales pour envisager les pièces de rechange et réduire alors les temps d’arrêt et d’améliorer le rendement ?
- Quelles sont les manières possibles et efficaces pour rassurer les opérateurs. Sont-ils toujours informés de l'état permanent de leurs éoliennes ?
Un appareil de mesure moderne intégrée dans les systèmes de surveillance de la santé structurale peut les aider à obtenir des données importantes et significatives pour répondre à ces questions qu'il n’a jamais été possible auparavant.
Bien que ces systèmes de surveillance ne puissent pas prédire le futur, ils peuvent le rendre « mesurable » et « prévisible » dans une certaine mesure.
Que doit-on considérer exactement lorsque l’on veut installer des systèmes de surveillance de santé structurelle ? Sur ce point, nous pourrions entrer dans un long débat sur les solutions technologies et les produits possibles. En réalité cette question devrait venir en second quand on réfléchit à installer un tel système. En fait le point le plus important de tous est clairement : Le système de surveillance de santé structurelle peut-il vraiment m'aider à obtenir des données appropriées pour atteindre une utilisation économique optimale de mon éolienne ?