De meilleurs résultats mènent vers une plus grande efficacité

Le futur s'ouvrent aux commandes électriques. Une transmission électrique, comprenant un inverseur et un moteur électrique, doit devenir de plus en plus efficace.

Malheureusement, les méthodes actuelles d'essai de performance des moteurs électrique et la mesure de leur efficacité délivrent des résultats insatisfaisants.

Avec la solution eDrive Testing de HBM, les machines et transmissions électriques peuvent être analysées de manière complète et approfondie.

Evaluation précise des tests d'efficacité des entrainements électriques

La solution eDrive Testing proposée par HBM permet l'acquisition de signaux mécaniques et électriques dynamiques de manière synchrone et continue, mais aussi d'effectuer des analyses en direct :

Les produits suivants constituent l'ensemble eDrive :

Avec la solution eDrive Testing, il est possible d'acquérir les données brutes. Ainsi les développeurs peuvent travailler sur ces données et réaliser des analyses détaillées pendant la mesure de façon à déterminer la puissance active et réactive ainsi que l'efficacité de conversion énergétique. Les développeurs peuvent par la suite effectuer une analyse plus approfondie :

  • Fondamental and switching frequency
  • Air-gap moment
  • Slip
  • Iron loss
  • Control behavior 

Que disent nos clients

"C'est infiniment meilleur que ce que nous faisons aujourd'hui…"

"C'est à la fois un système d'acquisition de données, un scope et un analyser de puissance. Il est capable de mesurer les températures et les données mécaniques. Il peut aussi mesurer des vecteurs d'espace et de transformation dq0."


Tests d'efficacité : Les approches standards ne délivrent pas de bons résultats

Actuellement, pour mesurer l'efficacité des moteurs électriques, des analyseurs de puissance sont placés à l'entrée du moteur et des capteurs de couple sont installés en sortie moteur. La différence entre la puissance électrique absorbée et la puissance mécanique générée par le moteur électrique représente la perte d’énergie.

Toutefois, cette méthode ne tient pas compte des causes de cette perte d'énergie. C'est en fait la mesure des données brutes et non pas les résultats finaux qui permettent d'avoir une vue importante sur le fonctionnement. Les développeurs peuvent alors rendre leurs moteurs plus efficaces.

En outre, les appareils de mesure proviennent souvent de différents fabricants et doivent être scrupuleusement synchronisés avant chaque test. Cela engendre fréquemment des erreurs de mesure. D'ailleurs, les mesures de puissance fortement dynamiques avec plus de 50 mesures par seconde, sont également techniquement difficiles à mener.

Données brutes en continu pour vérification et analyse

Pour améliorer considérablement les transmissions électriques, les moteurs et générateurs électriques, il est primordial de recueillir les données brutes. Il est toujours possible de faire les mesures à l'aide d'un wattmètre peut déterminer l'efficacité, mais il ne peut pas l'expliquer ou ne permet pas d'identifier les approches qui aident augmenter l'efficacité car les données sont déjà compressées.

La solution eDrive de HBM stocke en permanence toutes les données, comprenant les courants, les tensions, les couples, les vitesses de rotation et même les températures du moteur avec une grande résolution dans un système intégré. En outre, les valeurs RMS (root-mean-square) de puissance active, apparente et réactive sont affichées en temps réel pendant la mesure, tout comme avec un wattmètre.

A partir de fonctions mathématiques puissantes et d'une base de données de formules, la solution eDrive effectue des mesures et des analyses directement dans le système. Cette intégration permet aux utilisateurs de gagner du temps, améliore beaucoup la flexibilité et réduit considérablement le taux d'erreur.

Essais et analyse des moteurs

La librairie de Formules permet d’analyser directement et rapidement les mesures sur moteur électrique ou générateur. 2 exemples simples – mesures no-load et court-circuit – en combinaison avec les formules existantes rendent très faciles le calcul des paramètres du diagramme de circuit équivalent.

L’application de formules adaptées aux données brutes permet le calcul de paramètres autrement plus complexes comme  : 

  • Air-gap moment
  • Starting torque
  • Slip
  • Cogging torque
  • Starting or armature currents
  • et beaucoup d’autres paramètres caractéristiques directement dans le système.

Technologie récompensée

En 2015, la solution eDrive testing de HBM a reçu le prestigieux prix "Science Transfert" de la Fondation Steinbeis.

Pourquoi : La connaissance universitaire a été transmise de manière exemplaire à cette solution d'essais et de mesure.

 

Recommended Articles

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.