Pour équiper ses appareils, le fabricant TECHNOLAS Perfect Vision fait entièrement confiance à l'amplificateur PMX de la société HBM pour notamment sa grande fiabilité et précision des mesures. Ainsi chaque incision de l’œil, faite par le laser, est effectuée correctement en termes de position et de profondeur.
Les opérations de l’oeil durent seulement quelques minutes. Le médecin n'a pas besoin d'utiliser d’instrument. Le patient peut se lever peu de temps après avoir été opéré et rentrer chez lui. Les capacités visuelles du patient sont rapidement reconstituées et sans aucune douleur. Les lunettes peuvent alors rejoindre le tiroir.
Plus de 120.000 opérations LASIK ont lieu par an Allemagne. Un laser excimer peut être utilisé pour traiter la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme.
Les technologies utilisées incluent le laser excimer TECHNOLAS® TENEO™ 317 et la plateforme laser VICTUS® Femtosecond du fabricant Technolas, qui appartient au groupe BAUSCH + LOMB.
Un des points fort du VICTUS® est que ce système peut être employé universellement. En plus des nombreuses applications liées à la cornée, les opérations de la cataracte peuvent également être faites avec cet appareil. Les ophtalmologues apprécient également la qualité avec laquelle ils peuvent travailler. Toutes les étapes de l’opération peuvent être exécutées parfaitement avec le laser.