Les appareils de mesure HBM ont permis à Trasko Automatyka Sp. Zoo. de développer une ligne de montage insensible aux effets électromagnétiques
Saviez-vous que les appareils de mesure HBM utilise un concept de blindage spécifique, les rendant insensibles aux effets électromagnétiques de toute nature ? Avec ce concept de protection spécial HBM, la société d'automatisation polonaise Trasko Automatyka Sp. zoo. a été en mesure de développer une ligne de montage avec des unités de contrôle de couple délivrant des résultats sûrs et clairs dans le cadre du contrôle qualité. Dans une configuration précédente utilisant des équipements d'autres fournisseurs, cette ligne de montage a été fortement impactée par des bruits électromagnétiques qui occasionnent de graves problèmes pour le contrôle qualité de fin de ligne.
Défi : Un système protégé cohérent
Pour faire face à la phase de reconstruction et de redéfinition de la chaîne de montage, Trasko Automatyka Sp. zoo a fait un examen complet et une vérification des systèmes de contrôle utilisés. Leur grand défi a été la création d'un système cohérent, qui tienne compte des nombreuses pièces, appareils, unités de contrôle, robots et mécaniques utilisés. Pour les systèmes de mesure, cela signifie qu'ils doivent être bien protégés, mais qu’ils ne doivent pas émettre des perturbations électromagnétiques eux-mêmes.
La forte influence du bruit électromagnétique, due au blindage insuffisant, sur les résultats de mesure du couple se traduit par une imprécision du capteur comme nous le montre ce relevé:


Solution HBM : Concept du Blindage Greenline
En utilisant la technologie de mesure HBM équipé d’un blindage spécial contre les interférences électromagnétiques, Trasko Automatyka Sp. z o.o. a pu installer un système de contrôle de process délivrant des résultats fiables.
Pour cela ils utilisent l'installation suivante :
- Un capteur de couple T20WN pour la mesure du couple
- Le système de mesure PMX pour le contrôle de production
- Le clogiciel catman pour la visualisation et l’analyse des données
- Des câbles avec double blindage pour relier les différentes parties de la chaîne de mesure.
La protection des systèmes de mesure contre les interférences électromagnétiques a été de tout temps une spécialité des produits HBM. Par exemple, tous les composants électriques / électrotechniques de la chaîne de mesure complète sont testés et les problèmes techniques de sécurité sont analysés dans le laboratoire interne accrédité de HBM, ce qui garantit que toutes les exigences normatives sont satisfaites.
Enfin, le facteur décisif pour réussir la construction d'une chaîne de mesure «immunisée» dans l’unité d'assemblage était d’utiliser le concept de blindage spécial «HBM Greenline», pouvant assurer un fonctionnement sûr et sans panne. L'équipement protégé par le blindage Greenline ne provoque aucune perturbation dans son environnement sans pour cela charger excessivement l'alimentation secteur.
Avec cette configuration, la chaîne de mesure complète est entièrement contenue dans une cage de Faraday grâce au concept unique de blindage du câble. Le blindage du câble est aplati, raccordé au boîtier du capteur et acheminé vers le boîtier de l'amplificateur à travers des connecteurs conducteurs. Ces mesures prises réduisent considérablement les effets de perturbations électromagnétiques. Voici des conseils pratiques sur la façon d'assurer ce blindage particulier :
Tous les composants de la chaîne de mesure (y compris tous les raccords de câbles, tels que les connecteurs et les accouplements) doivent être entourés par un blindage fermé et contrôlé CEM. Les transitions de blindage doivent être réalisées sous la forme de jointures aplaties, fermées et à faible impédance. Cela est assuré si les connecteurs HBM d'origine sont utilisés.
Une caractéristique importante est le blindage séparé couvrant les fils pour le capteur et le second blindage pour l'amplificateur. Pour obtenir une protection CEM parfaite, l'amplificateur ainsi que le second blindage doivent être raccordé à la terre. La séparation complète est alors bien assurée pour la CEM. Ce principe est énoncé dans le document HBM "Greenline Concept" comme une conception fondamentale pour une mesure solide et sécurisée.



Economie et Stabilité des mesures avec HBM
Grâce à l'introduction d'une solution basée sur les produits HBM, les clients obtiennent une certitude et récupèrent un contrôle qualité au plus haut niveau. Dans un environnement difficile avec des interférences électromagnétiques importantes, l'amplificateur PMX s'est avéré efficace en donnant des résultats de mesure fiables et a permis une amélioration de la production.
Une grande variété d'électroniques de mesure et de contrôle fonctionne dans des environnements industriels et comme les interférences électromagnétiques nécessitent l'utilisation d'équipements répondant à la compatibilité CEM [1] en termes d'immunité et d'émission, les appareils électriques fonctionnant à une tension inférieure à 1000 V AC ou 1500 V DC sont utilisés dans les processus industriels. Un autre aspect d’influence sur le travail des appareils concerne le transfert de données via des interfaces Wi-Fi, Bluetooth, RFID, etc. qui entraînent des interférences dans les fréquences radio dans la plage de 9 kHz à 400 GHz.
Le fonctionnement dans de telles fréquences entraîne également des interférences électromagnétiques. Pour satisfaire à ces exigences, il faut choisir un équipement de mesure et de contrôle qui possède des certificats de test aux normes CEM.
Photos fournies par la société Trasko Automatyka Sp. z o.o. (www.trasko.eu)
Analyse des résultats de mesure : Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski