Installation appropriée de jauges de contrainte sur des surfaces en béton
L'installation de jauges de contrainte sur des surfaces en béton n’est pas difficile. Gardez à l’esprit trois critères essentiels et le reste sera du gâteau. Lisez la suite pour savoir quels sont ces critères et ce que vous devez donc prendre en considération.unt.
Choisir la bonne jauge de contrainte
Le choix de la jauge de contrainte dépend de la longueur de la grille de mesure, principalement parce qu'elle a un impact décisif sur le résultat de la mesure. La jauge de contrainte détermine la moyenne arithmétique des conditions de contrainte existant sous sa grille de mesure. Ce facteur doit être pris en compte pour répondre à la question concernant la longueur optimale de la grille de mesure. Lorsqu'une petite grille de mesure est utilisée pour mesurer des contraintes sur des matériaux non homogènes tels que le béton, les contraintes partielles peuvent être mesurées sur différentes zones : cailloux ou parties de ciment. Pour effectuer des mesures correctes il est essentiel de se conformer à la recommandation suivante d'utiliser une longueur de grille de mesure au moins cinq fois plus longue que la plus grande grosseur de grain du béton. C’est pourquoi, HBM fournit des jauges de contrainte de différentes longueurs de grille jusqu’à 150 mm (par exemple la jauge HBM 1-LY41-150 / 120).

- La bonne longueur de la jauge de contrainte dépend du matériau de la structure
- Le béton est un matériau non homogène avec une certaine grosseur de grains (alternance de ciment et de cailloux)
- Si les jauges de contrainte sont trop courtes elles mesureront uniquement les contraintes d’un caillou ou du ciment
- Recommandation: utilisez une longueur de grille de mesure de cinq fois supérieure à la grosseur du grain
Quel est l’adhésif le plus approprié ?
Le béton nécessite un adhésif solide adapté aux surfaces poreuses afin d’assurer une liaison faible entre le support de la jauge et la structure ; même si une certaine quantité d'humidité résiduelle est encore présente dans le béton. La super glue X60 produite par HBM a largement fait ses preuves dans de telles situations. Le collage direct de la jauge de contrainte sur le béton n'est recommandé que pour des structures sèches. Si une humidité résiduelle est présente, il est recommandé d'appliquer une mince feuille d'aluminium en tant que barrière et la jauge de contrainte doit être installée sur le dessus de la feuille.
Les mesures relative au point zéro ne sont possibles sur le béton que si l'échantillon est complètement sec ou si la teneur en eau reste constante pendant la mesure. Le béton est connu pour se rétrécir ou se dilater si le contenu en humidité subit des variations. Par conséquent, les mesures liées au point zéro ne sont généralement possibles que sur des périodes relativement courtes, à moins qu'un échantillon équivalent non chargé ne soit disponible pour réaliser une compensation. Les règles d'installation sur des métaux s'appliquent aussi aux installations sur du béton armé. Il suffit de s'assurer que la jauge de contrainte soit protégée en conséquence. Une attention particulière doit être accordée à la protection mécanique de la jauge de contrainte pour s'assurer que le versement du béton n’occasionnera pas des dommages sur la jauge de contrainte.

Que doit-on considérer en préparant le point de mesure ?
Les surfaces de collage du béton doivent être préparées pour l'utilisation de la colle X60 et cette opération est généralement plus simple que dans le cas d’installations sur des structures métalliques. Il est nécessaire de déterminer si le béton a été coulé dans des moules huileux ou secs. Dans le premier cas, la couche imbibée d'huile doit être enlevée par meulage. Le nettoyage à l'aide de solvants n'est pas du tout recommandé car le solvant et l'huile pénètreront dans le béton. Si des moules secs ont été utilisés, retirez simplement la laitance du béton jusqu'à ce que vous atteigniez le béton solide. Le meulage est également recommandé dans ce cas pour obtenir une surface aussi plane que possible.
Ensuite, essuyez soigneusement la poussière de meulage à l’aide d’une pompe à air ou avec de l'air comprimé sans huile et sans eau. Bien boucher les pores du béton avec la colle X60, en les remplissant complètement, pas seulement en superficie. Lisser la zone de collage, ne pas appliquer de couche supplémentaire. Après environ 30 minutes, une fine feuille d'aluminium peut être appliquée comme barrière contre l’humidité et la jauge de contrainte peut être fixée par-dessus.