Les capteurs de pesage HBM fournissent des données précises du poids du terrain pour la construction du métro.
Les espaces souterrains, ressources naturelles essentielles des villes, sont exploités de diverses manières par les pays développés. Le développement rapide de l'économie chinoise a entraîné un intérêt accru pour la création et le développement de l'espace souterrain. Les travaux de construction en sous-sol urbain sont de plus en plus populaires.
En 1965, la Chine a construit sa première ligne de transport ferroviaire souterrain, et aujourd'hui, de nombreuses grandes villes dont Pékin, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Nanjing, Shenzhen, Suzhou, Wuhan et Hangzhou ont déjà construit des tronçons de métro. La construction du métro chinois est entrée dans une phase de développement intense.
Comment les mégapoles en pleine expansion deviennent-elles des lieux de vie agréables... pour des milliards d'habitants ? Cette question est un défi mondial majeur. Les technologies de mesure et capteurs jouent un rôle primordial dans l'amélioration des infrastructures urbaines. Notamment, dans le cadre de la construction du métro de Nanning, ville chinoise de 6 millions d'habitants : Les capteurs de charge HBM assurent la sécurité continue lors de la construction des lignes de métro.
Images du chantier


Problématique pour la construction de métro
Dans les projets de construction de métro, les risques d'affaissement de terrain sont très élevés. Ainsi, lors de la construction de la ligne 1 du métro de Shenzhen, l’affaissement de terrain à représenté à lui seul 25 % du total des accidents enregistrés, pendant toute le durée des travaux. Cet incident s'est produit dans le centre-ville de Shenzhen, entraînant de graves dommages sur les bâtiments avoisinants et les canalisations souterraines, ainsi que des répercussions sur la progression de la construction, et donc, une augmentation des coûts associés au projet. Par conséquent, il est particulièrement important de réfléchir aux moyens de surveiller les affaissements de terrain en tenant compte du calendrier du projet et des coûts liés à la sécurité.
Capitale de la région autonome de Guangxi Zhuang, Nanning est également impliquée dans des projets de construction de métro. Nanning Railway Transportation Group Co., LTD. a demandé aux professeurs de l'Université de Tongji de proposer une solution complète permettant la surveillance de l'affaissement du terrain en calculant le volume de terre excavée par les tunneliers.
Après des recherches très poussées, les universitaires ont conclu que pour pouvoir surveiller l'affaissement, il était nécessaire de suivre en temps réel le poids du terrassement. HBM, leader en technologie de pesage, a apporté le soutien indispensable au client pour la conception de l'équipement et l'analyse des données.
Capteurs de pesage RTN utilisés:


Solutions de capteurs
Afin de fournir des informations précises sur le poids du terrain, HBM a proposé un capteur généraliste - RTN. Les capteurs RTN de type anneau de torsion sont disponibles avec des capacités maximales extrêmement élevées, et offrent une précision inégalée. Lors du projet, Sense Scale & System, spécialiste de la conception et la fabrication d'équipements de pesage customisés, a collaboré avec HBM pour fournir une solution complète incluant un système parfaitement fiable permettant de connecter le véhicule de chargement depuis le site du chantier et la transmission sans fil des données de charge.
L'équipe HBM Chine a également développé un logiciel pour permettre aux opérateurs de réceptionner et analyser les données de pesage, plus facilement. Afin de garantir le fonctionnement du RTN sur une longue période, Sense a mis au point un dispositif tampon et une attache croisée pour protéger la durabilité du capteur de charge.
Afin de garantir la validité des données entrantes, Sense a sélectionné les types HBM AD103C et AED9101 pour garantir la fiabilité des données, et assurer la transmission sans fil via RS485 au module Wi-Fi.
L'équipe HBM Chine a parfaitement compris les exigences du client et a développé un logiciel de collecte de données personnalisé qui a considérablement diminué la charge de travail des opérateurs. La technologie robuste, les équipements de haute qualité, le service performant et les tarifs compétitifs proposés par HBM ont fait d'un système de pesage standard un élément essentiel pour la construction des lignes de métro et ont permis de gagner la confiance des clients.