Liste des termes liés à la mesure de déformation avec des capteurs optiques
| λ | Longueur d'onde | La longueur d'onde est la longueur d'onde maximale mesurée dans un capteur à fibre optique basé sur les réseaux de Bragg. Il est généralement exprimé en nanomètres (nm). |
| λ0 | Longueur d'onde de référence | La longueur d'onde de référence est la longueur d'onde de pointe d'un capteur de réseau Bragg à fibre dans une condition de référence (tension nulle, température de référence, etc. Il est généralement exprimé en nanomètres (nm). |
| Δλ | Variation de longueur d'onde | La variation de longueur d'onde (aussi appelée décalage ou changement) est la différence entre la longueur d'onde et la longueur d'onde de référence (valeur de référence): Δλ = λ - λ 0 .Il est généralement exprimé en nanomètres (nm). |
| k | Facteur k | Le facteur de jauge k (également appelé facteur k) d'une jauge de contrainte optique est le changement proportionnel de la longueur d'onde de Bragg (Δλ / λ 0) et de la variation de déformation Δε .Il est mesuré : Δλ / λ 0 = k.Δε .Cette valeur est un nombre sans dimension et dépend de la fibre optique et de l'encapsulation du capteur. Dans le cas des capteurs optiques HBM, le facteur k est identifié sur les feuilles de données et d'étalonnage fournies individuellement avec chaque capteur. |
| ε | Déformation | La déformation est une valeur sans dimension qui représente le changement relatif de la longueur d'un matériau par rapport à sa longueur initiale. Elle est normalement de très petite valeur et est donc représentée par μm / m, ppm ou 10 -6. |
| S | Sensibilité | La sensibilité d'un capteur optique est le rapport direct entre la déformation mesurée et la variation de la longueur d'onde de Bragg: Δε / Δλ = S. Elle est normalement indiquée comme valeur en micro-déformation par nanomètre [(μm / m) / nm) ] et est différente pour chaque capteur, car elle dépend de sa longueur d'onde de base initiale, à savoir: S = 1 / (k. λ 0 ). |
| TCS | Sensibilité à la température | La sensibilité à la température est une variation de la mesure du capteur causée par la variation de température. C'est la tension qui est mal mesurée quand il y a un changement de température de 1ºC (ou 1ºK).La valeur est donnée en (μm / m) / ºC [ou (μm / m) / ºK] et peut être utilisée pour compenser l'effet de la température sur le capteur optique (sans tenir compte de la compensation de la dilatation thermique de l'échantillon). |
| σ | Stress | La contrainte mécanique est exprimée par le quotient de la force F et de la section A du matériau déformé, σ = F / A. Il est normalement représenté en KPa. |
| E | Module d'élasticité | Le module d'élasticité, ou module d'Young, est le rapport entre la contrainte et la déformation dans un matériau élastique linéaire. Il est donné par la loi de Hooke (σ = E.ε). Il est normalement représenté en GPa (10 9 Pa) pour corréler la déformation en μm / m (10 -6 ) avec la contrainte en KPa (10 3 Pa). |
| v | Le coefficient de Poisson | Le coefficient de Poisson est défini par la division de la déformation transversale ε t et la déformation longitudinale ε l .Pour les alliages d'aluminium, ν = 0,33, par exemple. |