Base de données de l'analyseur de puissance HBM

Le système HBM eDrive est un analyseur de puissance perfectionné qui vous donne un aperçu de l'intérieur de votre onduleur et de votre transmission électrique. Ce qui permet à votre onduleur de vous "parler". Contrairement à d'autres analyseurs de puissance, Le système HBM eDrive vous offre non seulement des données mesurées mais aussi des analyses approfondies - disponibles en quelques secondes (et non en jours). Il est également adapté pour des machines à 6 phases. Entrez dans le monde de l'analyse des onduleurs et de la transmission électrique...


Vidéos

Qu'est-ce que l'analyseur de puissance HBM eDrive et comment fonctionne-t-il ? Pour mieux comprendre, voici quelques vidéos explicatives de notre solution eDrive.

 
Système HBM eDrive: analyse des données de machines électriques en quelques minutes
 
Test eDrive expliqué par un utilisateur
 
Une récompense allemande (Steinbeis) pour notre solution eDrive

Articles techniques

Accédez gratuitement à tous nos articles techniques, webinaires (en live et enregistrés) et vidéos en vous inscrivant en ligne. Renseignez votre adresse email pour obtenir un accès immédiat. 

Qualification et vérification des systèmes de batteries haute puissance

Avant qu'une batterie de traction soit lancée sur le marché, la qualification et la vérification de ces systèmes sont inévitables. Un banc d'essai approprié doit couvrir une plage de tension et de courant élevée ainsi qu'une dynamique élevée. Le banc d'essai doit être capable d'exécuter les tests nécessaires de manière à ce qu'ils soient orientés vers l'application.

Calculs de puissance électrique avec le logiciel Perception

Les calculs précis et rapides de puissance électrique sont requis pour les essais et les évaluations de transmissions électriques pour véhicules hybrides et électriques. Cet article rappelle tout d’abord les paramètres de puissance clés avec illustration via quelques exemples.

Cartographie des rendements et pertes d’un moteur AC

L’intérêt croissant pour les économies d’énergie pousse les industriels à se tourner vers les moteurs électriques plus efficients. Les machines électriques sont donc devenues un sujet important pour de nombreuses industries incluant : la production d'électricité, le chauffage & refroidissement, le transport et les appareils ménagers.

Détermination du flux magnétique des moteurs à aimants permanents en utilisant simplement le GEN3i Data Writer

Lorsqu'un nouveau prototype de moteur doit être analysé rapidement, l'identification des paramètres des moteurs à aimants permanents est indispensable. L'identification des paramètres peut être effectuée à travers - des tests compliqués : en utilisant un onduleur et une machine d'entraînement - ou en utilisant des méthodes plus simples qui ne nécessitent ni onduleur et ni moteurs d'entraînement.

Mesures de puissance sur un moteur à 6 phases

L’évaluation et la caractérisation de transmissions électriques et de leurs stratégies de contrôle associées, dans les domaines de l’industrie et de la mobilité, requièrent des mesures précises et très dynamiques.

Mesures de puissance sur un convertisseur de fréquence avec notre logiciel Perception

Des mesures de puissance précises et très dynamiques sont requises pour la caractérisation et l’évaluation des transmissions électriques que ce soit pour les applications industrielles ou pour les véhicules hybrides ou électriques. Afin d’évaluer les résultats des mesures, le mode de fonctionnement des composants de la transmission doit être pris en considération.

Mesure de la position du résolveur grâce à notre enregisteur de transitoires Genesis HighSpeed

Le résolveur est une machine électrique qui est utilisée de manière intensive dans les transmissions de moteurs synchrones pour mesurer la position du rotor qui est nécessaire pour l'algorithme de contrôle du moteur. En raison de sa robustesse, le résolveur est souvent employé dans les environnements difficiles notamment lorsque le moteur électrique est soumis à des contraintes mécaniques et des vibrations telles que les applications automobiles et aérospatiales.

Calcul du champ de vecteurs et du couple magnétique d'entrefers sur les moteurs asynchrones à l’aide de Genesis HighSpeed et Perception

Les enregistreurs graphiques Genesis HighSpeed de HBM sont particulièrement adaptés pour les mesures sur les moteurs asynchrones alimentés par convertisseur de fréquence. Grâce à leur conception modulaire ces appareils permettent l’acquisition, à haute vitesse d’échantillonnage, d’un nombre indifférent de voies.

Calcul et représentation de mesures électriques sous forme de vecteurs dimensionnels avec le logiciel Perception d’HBM

Dans le domaine des systèmes de conversion d’énergie électrique, tels que les transformateurs ou moteurs inductifs, les vecteurs dimensionnels sont fréquemment utilisés pour la représentation simplifiée et claire de quantités électriques mesurées. Des informations additionnelles, touchant au mode d’opération de ces convertisseurs d’énergie, peuvent être déterminées si les vecteurs dimensionnels, fonction du temps, sont représentés dans un plan complexe. .

Mesure des composants symétriques dans les systèmes triphasés

L'utilisation croissante des énergies renouvelables exige que ses producteurs atteignent également une grande fiabilité et une stabilité comportementale dans les situations opérationnelles critiques. La méthode des composants symétriques peut être utilisée pour évaluer les points de fonctionnement des producteurs d'énergie renouvelable.


Présentation de l'application

Découvrez les nombreux avantages que présentent notre analyseur de puissance HBM avec cette série de vidéos dédiées.

 
Comprendre la transformation dq0 avec l'analyseur de puissance HBM eDrive
 
Explaining a space vector control

Webinaires

Nos webinaires HBM vous permettent de mieux appréhender les systèmes de mesure et d'échanger simplement avec nos experts, en seulement 30 minutes. Cliquez ici pour retrouver l'intégralité des webinaires dédiés à notre solution eDrive Testing et à l'analyse de puissance pour les machines électriques. Inscrivez-vous pour profiter d'un accès gratuit à tous les webinaires HBM.


Études de cas eDrive

Système de test eDrive, quelles applications ? Vous trouverez ici des exemples concrets d'applications utilisant le système eDrive ainsi que le témoignage des utilisateurs.


Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.