Mesurer des températures avec précision : Les différents types de capteurs et les exigences pour les systèmes d'acquisition de données
La grandeur la plus fréquemment mesurée dans le monde de la technique de mesure est la température. Il existe divers capteurs et méthodes pour effectuer cette tâche. L'une des méthodes les plus couramment utilisées est la mesure de température au moyen d'un thermocouple. Dans cet article, nous allons vous fournir une vue d'ensemble sur ce sujet.
Dans le monde entier, la température est la grandeur la plus fréquemment mesurée. L'acquisition précise des variations de température joue un rôle crucial dans les mesures structurelles et dans le fonctionnement dynamique de toutes sortes de systèmes.
De nombreux facteurs peuvent engendrer des variations thermiques. Cela comprend notamment les influences environnementales (chaud, froid), le réchauffement des capteurs, les processus de combustion ou d'explosion, le débit, ainsi que les pièces mécaniques en mouvement qui génèrent une friction ou un courant électrique.
Les variations de température ont souvent à leur tour un impact sur d'autres grandeurs physiques, comme la valeur du courant électrique, l'allongement, le débit ou la pression. Dans l'idéal, ces dépendances thermiques sont prises en compte et compensées en cours de fonctionnement. Dans ce cas, il est absolument crucial que la température soit acquise avec précision afin de réduire l'incertitude de mesure due aux variations de température.
Les profils de température obtenus durant les essais ou dans une configuration d'essai « type » peuvent être utilisés pour analyser et optimiser un système. Il est possible d'en tirer profit pour les circuits de chauffage et de refroidissement, la conception de matériaux ou la détermination de la section des conducteurs électriques.