Qu'est-ce qu'un analyseur de puissance ? Qu'est-ce qu'un analyseur de puissance ? | HBM

Qu'est-ce qu'un analyseur de puissance ?

Un analyseur de puissance est utilisé pour mesurer le flux  (w) dans un système électrique. Il s'agit du taux de transfert électrique entre la source d'énergie et la charge, selon la formule consacrée de la puissance en énergie par seconde (J/s). La mesure du flux de puissance est un processus critique quoique rudimentaire et qui peut être facilement effectué grâce à un analyseur de puissance standard. Des systèmes plus avancés permettent d'acquérir des signaux électriques et d'effectuer des calculs intégrés à des fins d'analyses complémentaires et plus complexes.

Principes de fonctionnement des analyseurs de puissance

Les analyseurs de puissance peuvent être utilisés pour mesurer le flux d'énergie dans les systèmes de courant alternatif (AC) ou de courant continu (DC) - avec des considérations distinctes pour la mesure des circuits AC.

En déterminant la période temporelle de la valeur efficace réelle d'un signal électrique, il est possible de mettre en évidence chaque calcul effectué ultérieurement par l'appareil de mesure. Cette opération devient plus complexe dans le cas des mesures en courant alternatif, où la moyenne quadratique est généralement exprimée sous la forme d'une valeur continue équivalente. Pour déterminer avec précision la valeur efficace réelle d'une forme d'onde en courant alternatif, une moyenne doit être calculée en fonction du cycle de la fréquence du courant alternatif. Elle se définit comme la fréquence fondamentale du circuit. Les analyseurs de puissance peuvent détecter numériquement les cycles de fréquence afin que les périodes RMS soient fiables pendant la conversion de puissance.

Un analyseur de puissance doit également détecter la tension et le courant du système. Les systèmes types enregistrent directement les tensions individuelles grâce à des diviseurs de tension, tandis qu'un convertisseur est généralement nécessaire pour mesurer le courant. Ce transformateur peut comprendre une bobine qui mesure le champ électrique d'un conducteur transportant un courant, ou un convertisseur de courant à grille de flux.

Une fois que l'analyseur de puissance a déterminé chacune de ces valeurs, le calcul de la puissance relève de mathématiques simples.

Découvrez nos analyseurs de puissance

Analyse de puissance avancée

Les analyseurs de puissance innovants ne se contentent pas de mesurer la puissance, comme déjà mentionné. Il est souvent nécessaire de mesurer différentes valeurs d'énergie mécanique notamment le couple et la vitesse, qui sont des facteurs déterminants pour les applications sur banc d'essai et de production. Cela fournit des données fiables pour des analyses complètes sur les performances et l'efficacité des systèmes électromécaniques. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des calculs et des méthodes d'analyse complémentaires effectués grâce aux analyseurs de puissance avancés :

  • Cartographie de rendement
  • Transformée de Fourier rapide (FFT) et analyse des harmoniques

  • Valeurs fondamentales de puissance et de moyenne quadratique (RMS)

  • Diagrammes de polarité et composantes symétriques

  • Vecteurs spatiaux et courants DQ0

Analyseurs de puissance HBM

HBM est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondial d'instruments de mesure électriques et mécaniques pour le secteur industriel. Nous proposons une large gamme d'analyseurs de puissance intégrant nos capteurs de couple, à la pointe de la technologie, pour la mesure en continu d'entraînements électriques d'une puissance allant jusqu'à 51 avec 6 voies de couple.

Cliquez ici pour télécharger la brochure eDrive