INVpack: capteurs de pesage numériques pour emballage INVpack: capteurs de pesage numériques pour emballage | HBM

L’intégration des capteurs de pesage numériques HBM dans une machine à « stick pack » garantit un remplissage de sachets de haute précision

INVpack, une société appartenant au Groupe Inever, conçoit et fabrique, sur son site d'Argentona, Barcelone (Espagne), la gamme la plus étendue d’équipements multipistes dans la production et le remplissage vertical de sticks et sachets (VFFS)  pour les secteurs alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique et laitier. La collaboration avec un client signifie que chaque machine doit offrir une solution sur mesure qui répond à tous ses besoins.

Sur un marché en constante évolution, INVpack combine expérience et innovation pour relever les défis et optimiser le remplissage en recourant aux meilleures configurations possibles. Une machine pour « stick pack » à 10 pistes destinée à un fabricant américain de compléments alimentaires constitue un exemple de ses développements personnalisés les plus récents.

Cette machine inclut dix capteurs de pesage numériques (un par piste) FIT7A de HBM qui permettent d’intégrer le contrôle du poids dans la machine elle-même et de fonctionner à une vitesse déterminée. Comme l’a souligné Manuel Martínez, Responsable de Production d’INVpack : « Plus le processus de mise en place et de retrait du produit est efficace, plus le remplissage est précis, ce qui donne par conséquent un meilleur produit. »

Problèmatique

INVpack est un fabricant de premier plan d’équipements multipistes dans la production et le remplissage vertical de sticks et sachets (VFFS). Ces machines sont fiables et assurent une mesure précise du poids de l’emballage. Elles sont à présent confrontées au défi d’intégrer des capteurs capables de fonctionner à une vitesse prédéfinie sans la moindre défaillance.

 
Solution

Une des dernières conceptions personnalisées d’INVpack profite des performances des capteurs de pesage numériques FIT7A de HBM, permettant au capteur d’être placé à l’intérieur de la machine elle-même, contrôlant ainsi chaque sachet immédiatement après son remplissage.

 
Résultats

Grâce aux capteurs FIT7A, INVpack peut désormais offrir une vitesse et une précision de traitement améliorées, ainsi que des coûts et des pertes plus limités. En cas d’erreur par rapport au poids prévu, l’emballage est immédiatement rejeté. Cette réaction rapide permet de réaliser des économies en termes de produits et d’emballage.

Installés à l’intérieur de la machine

Les capteurs FIT7A contrôlent le poids de chaque sachet immédiatement après le remplissage et, si une erreur dans la valeur prévue est constatée, le sachet est écarté, ce qui permet de réaliser des économies sur les matériaux et l’emballage.

D’autres systèmes regroupent plusieurs emballages ou sachets et les pèsent à l’extérieur de la machine à l’aide d’une balance. En cas d’urgence, vu que ces sachets intermédiaires ont déjà été faits, il n’y a pas d’autre alternative que de les éliminer, avec les pertes économiques que cela entraîne.

D’autre part, les capteurs de pesage FIT7A 3 kg avec interface CANopen garantissent que le distributeur liquide ou solide et l’ensemble de la machine fonctionnent conformément aux spécifications et minimisent le taux de rejet et le gaspillage par l’entremise du contrôle de feed-back du remplissage.

Manuel Martínez ajoute :

“Les produits HBM offrent également une intégration et une implémentation aisées d’intelligence dans les machines, des prix compétitifs et une assistance technique exceptionnelle, ce qui est précisément ce que nos clients nous demandent.”

Logiciel de paramétrage et d’analyse

Et ce n’est pas tout : les unités FIT7A incluent le logiciel PanelX gratuit qui simplifie les tâches de paramétrage et d’analyse. Par exemple, il peut réaliser une analyse graphique du temps de pesage disponible par cycle de remplissage afin d’optimiser l’utilisation du processus de pesage.

Cette nouvelle machine destinée au fabricant de compléments alimentaires bénéficie également de la technologie INV-Care, qui protège le produit et facilite l’intégration des procédés de fin de cycle et pick & place. De même, la conception INV-Easy offre des avantages en termes de nettoyage et d’entretien.

Collaboration future

Pour les raisons précitées, INVpack et HBM prévoient de collaborer en vue d’offrir des projets complets qui s’adaptent aux exigences spécifiques de chaque client. Les capteurs FIT71A ne sont pas les seuls produits intégrés aux machines de la société du Groupe Inever. Les modèles FIT5A et PW6D+PAD, avec d’autres solutions, garantissent un fonctionnement précis et efficace dans une large gamme de machines d’emballage et de remplissage vertical.

Conformité aux exigences les plus strictes

Les capteurs de pesage de pointe HBM, d'une classe de précision C4 conforme à l’OIML R60, offrent de nombreuses fonctions conformes aux exigences précises des secteurs alimentaire et pharmaceutique, comme une construction en acier, une protection IP66 jusqu’au connecteur, et des filtres avancés en vue de réduire les interférences mécaniques et électriques.

Découvrez la machine « stick pack » en action

 

Cette vidéo montre les résultats concluants du projet. 

En recourant aux capteurs FIT7A et au logiciel PanelX, INVpack a développé une machine « stick pack » à 10 pistes capable d’effectuer un pesage et un emballage précis à une vitesse adéquate.

À propos d’INVpack

Créée en 2003, INVpack conçoit et fabrique des équipements multipistes dans la production et le remplissage vertical de sticks et sachets (VFFS). Son siège social est situé à Barcelone, en Espagne, et la société possède une succursale à Chicago (États-Unis) ainsi que des partenaires collaborateurs dans plus de 50 pays à travers le monde. À ce jour, INVpack a livré plus de 450 machines dans le monde entier.

Bénéficiant de la gamme la plus complète de machines « stick pack » du marché et ayant bien anticipé les exigences technologiques, cette société du Groupe Inever concentre ses ressources sur le développement de relations directes, one to one, avec ses clients des secteurs alimentaire, pharmaceutique, nutraceutique et laitier.