Introduction aux chaînes de mesure optique basées sur la fibre optique à réseau de Bragg (FBG)

Cet article vise à aider les intégrateurs de systèmes et les ingénieurs à choisir les bons composants pour les solutions de surveillance optique multi-physique. C’est crucial car toutes les structures majeures - telles que les ponts, les bâtiments, les pipelines et les tunnels - sont exposées à des facteurs qui provoquent des tensions et des dégradations. Sans une surveillance fiable et précise de la contrainte, de la température et d'autres paramètres physiques, les dysfonctionnements et les problèmes structurels pourraient ne pas être détectés, entraînant des catastrophes.

Dans ce qui suit, nous discuterons de la surveillance de la santé structurelle (SHM) en tant que discipline, et nous vous montrerons comment une chaîne de mesure typique basée sur le réseau de Bragg à fibre optique (FBG) - hébergeant plusieurs capteurs dans une fibre optique, des interrogateurs et un logiciel pour PC - peut être facilement conçue.

Surveillance de la santé structurelle - Prévenir les défaillances au lieu de réparer les dommages

Les structures de grande taille et coûteuses, telles que les tunnels, les ponts et les pipelines, nécessitent un contrôle régulier et rentable de leur intégrité structurelle. Cela permet de garantir la sécurité et la fiabilité.

La surveillance de l'intégrité structurelle (SHM) joue un rôle essentiel en la matière [1], car elle adopte une approche proactive de la maintenance et de la surveillance, plutôt que d'attendre que les dommages se produisent pour les réparer. Cette méthode proactive permet d'économiser de l'argent et d'éviter des arrêts imprévus de la structure.

Mais la nécessité d'une installation SHM fiable et précise dans les grandes infrastructures est souvent ignorée pour des raisons de coût, de confusion quant aux capteurs à utiliser et de difficulté d'interprétation des données des contraintes. Cela devient problématique en cas de dommages structurels induits par des contraintes. Cela se produit régulièrement, car les infrastructures civiles sont exposées en permanence à des charges et à des agents environnementaux qui provoquent une usure et une dégradation dans le temps.

Pour un accès libre à cet article

Choisir les capteurs optiques, les inte...

Merci de vous inscrire pour avoir un accès libre à cet article.