スウェーデンの衛星分離システムの試験
ルアーグ・スペース社はヨーロッパ最大の独立系の宇宙関連製品メーカーです。同社のリンシェーピング(スウェーデン)の工場では、約100人のチームが衛星とロケットの発射装置と分離システムの開発製造を担当しています。リンシェーピングの研究所では、テストシステムの中心にHBMのデータ収集システムMGCplusが使用され、特に多チャンネルが必要な大型装置で活用されています。
巨大な負荷
ルアーグ社の製品はヨーロッパで主要な衛星打ち上げロケットに採用されています。例えば、アライアン、アトラス、デルタなどです。同社の専門分野(ロケットと衛星間の分離システム組み込み型アダプタ)は、衛生打ち上げの鍵となるシステムです。分離システムは、分離すべき瞬間まで衛星をアダプタに固定しています。
このアダプタの機能は、様々なタイプの衛星をロケットに適合させることです。アダプタ (円錐形が多い)は、地上からのロケット打ち上げ時にかかる巨大な力に耐えて、衛星発射ロケットと衛星を確実に固定する必要があり、また、ちょうど正しい瞬間に確実に分離する必要があります。
したがって、製品は厳格にテストする必要があります。このプロジェクトには、ルアーグ社の試験技術者ピーター・スベンソン氏が参加しています。
「私は、静的荷重テストに関して、ルアーグ社がスウェーデンの最高の企業の一つであると信じています。若干の例外を除き、すべてのテストが自動で行われます。ルアーグ社が、開発・テストした装置は、今までのところ約600回、衛星を宇宙空間へ放出しました。」
試験技術者のピーター・スベンソン氏