Da oltre 65 anni il nome HBM è sinonimo di affidabilità, precisione e innovazione in tutto il mondo.
Prodotti e servizi dalle prove virtuali a quelle fisiche
Da oltre 65 anni HBM è sinonimo di affidabilità, precisione e innovazione in tutto il mondo e offre prodotti e servizi destinati a una vasta serie di applicazioni di misura in numerosi settori industriali.
La gamma di prodotti HBM copre l’intera catena di misura: sensori, trasduttori, estensimetri, amplificatori, sistemi di acquisizione dati e software per indagini di durevolezza strutturale, prove e analisi.
Questo garantisce la massima precisione dei risultati di misura e consente l'ottimizzazione del completo ciclo di vita del prodotto: dallo sviluppo attraverso le fasi di prova, fino alla produzione. I potenziali campi di applicazione si trovano in ogni ramo dell'ingegneria e dell'industria, per prove e misurazioni sia virtuali che fisiche.
HBM - Profilo della società
HBM dispone di 29 filiali e uffici vendita in tutto il mondo, oltre a rappresentanze esclusive in altri 60 paesi. In aggiunta alla sede centrale di Darmstadt (Germania), la società ha stabilimenti di produzione a Marlborough (USA), Champaign (USA), Suzhou (Cina) e Porto (Portogallo).
HBM è stata la prima azienda in Germania a ottenere la certificazione secondo la norma ISO9001. Nel 1996, il sistema di gestione ambientale HBM è stato certificato in conformità alla norma ISO14001.
HBM è una consociata interamente di proprietà di Spectris plc, gruppo specializzato in strumentazione di precisione e controlli elettronici.