Sollecitazioni da carico

Forze esterne agenti sul componente 

Le forze esterne ("carichi") agenti sul componente causano la sollecitazione del materiale. Per determinare le sollecitazioni dovute al carico di un componente complesso, si deve sempre presumere uno stato di sollecitazione biassiale con direzioni principali ignote. 

In quasto caso, l'analisi sperimentale delle sollecitazioni è il mezzo per determinare il valore assoluto e la direzione delle sollecitazioni principali σ 1 e  σ 2 normali fra di loro.

 

How to measure load voltages

I tre passi per determinare la sollecitazione da carico

  1. Applicare una rostetta di estensimetri sul punto da esaminare. 
  2. Le griglie di misura della rosetta sono denominate a, b et c.
    Esse vanno collegate all'amplificatore di misura con il cosiddetto circuito a quarto di ponte. Ne consegue che per misurare le tre deformazioni individuali indipendentemente l'una dall'altra, occorrono almeno tre canali amplificatori per ciascuna rosetta di estensimetri.
  3. Le deformazioni misurate εa, εb ed εc vengono usate come base per determinare il valore assoluto e la direzione delle sollecitazioni meccaniche.  

Estensimetri (ER) ed Accessori

  • Oltre 1.000 tipi diversi di estensimetri
  • Disponibili per tutte le comuni configurazioni di collegamento
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.