Taratura della coppia con HBM: da 0,2 N·m a 400 kN·m Taratura della coppia con HBM: da 0,2 N·m a 400 kN·m | HBM

Taratura della coppia con HBM: da 0,2 N·m a 400 kN·m

Il laboratorio di taratura HBM offre diversi vantaggi nella taratura del trasduttore di coppia:

  • Taratura della coppia con un intervallo estremamente ampio: da 0,2 N m a 400 kN m. HBM ha l’unico laboratorio di taratura privato al mondo in grado di offrire questo servizio
  • Taratura di catene di misura complete (anche di prodotti terzi) - senza costi aggiuntivi per l’utente
  • Decine di anni di esperienza (dal 1977) nella taratura di trasduttori di coppia, sensori di coppia e catene di misurazione della coppia
  • Dalla taratura conveniente dei sensori industriali allo standard di trasferimento che risponde alle maggiori esigenze 
  • Taratura della coppia alternante come taratura standard di lavoro

Tracciabili

  • Certificazione ISO 17025
  • Tracciabilità diretta presso l’Istituto nazionale tedesco di metrologia (PTB)
  • Valutazione periodica del laboratorio di taratura da parte di esperti indipendenti

Approfitta dei vantaggi offerti dai certificati di taratura con minima incertezza di misura, tracciabile direttamente secondo lo standard nazionale.

Precisi

  • Le macchine di taratura hanno un’incertezza di misura minima (nei laboratori di taratura non statali)
  • Macchine con carico permanente (i sensori sono caricati con i pesi su un braccio della leva nel campo di gravità terrestre) fino a 25 kN·m, straordinario per un laboratorio di taratura privato
  • Precisione della macchina fino a 0,008% 
  • Competenza unica fino a 400 kN·m con un’incertezza di misura di 0,1%

Ottimizza la valutazione dell’incertezza di misura con le reali caratteristiche del trasduttore anziché le specifiche sulla scheda tecnica.

Secondo le proprie esigenze

Scelta di diversi standard di taratura: 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • Taratura di campioni di lavoro

Catena di misura o sensore? DIN 51309 per rispondere alle più alte esigenze oppure VDI/VDE 2646? La scelta è vostra. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza!

Servizi di taratura della coppia HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Taratura di campioni di lavoro

Vai al certificato di accreditamento

 

Per sapere tutto sul proprio sensore: 

La calibrazione conforme a DIN 51309 richiede misurazioni con il sensore in tre diverse posizioni di montaggio. In altre parole, in ogni caso il sensore è ruotato di 120° nella macchina, per cui ad es. il trasduttore di coppia deve essere montato e smontato tre volte.

La calibrazione conforme a DIN 51309 e specificata nel certificato di calibrazione consente di ottenere le seguenti caratteristiche:

  • Segnale di uscita esatto per ogni fase di calibrazione
  • Valori di isteresi per ogni fase di calibrazione
  • Ripetibilità e riproducibilità per una e per diverse posizioni di montaggio per ogni fase di calibrazione
  • Comportamento di scorrimento
  • Ritorno allo zero
  • Errore di interpolazione (la deviazione potenziale del valore misurato dall’approssimazione cubica e lineare).
  • Classificazione in conformità con DIN 51309

Inoltre, il certificato di calibrazione specifica l’incertezza di misura come definito in DIN 51309. 

Questa calibrazione fornisce una prova garantita che il sensore di coppia in uso è uno strumento di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).

Valutazione di conformità: HBM individuerà se un sensore di coppia non rientra nei valori limite specificati sulla scheda tecnica.

Migliore rapporto prezzo-prestazione con tracciabilità garantita
La taratura tramite DAkkS-DKD-R 3-3 richiede la misurazione in un’unica posizione di montaggio (diversamente da ISO 376). Da questa taratura si ottengono le seguenti caratteristiche del sensore, che sono specificate nel certificato di taratura:

• Segnale di uscita preciso per ogni fase di taratura

• Valori dell’isteresi (errore di reversibilità) per ogni fase di taratura

• Ritorno allo zero

• Errore di linearità (deviazione potenziale del valore misurato dall’ultima approssimazione lineare).

Inoltre, il certificato di taratura specifica l’incertezza di misura. I dati sulla ripetibilità necessaria e sulla riproducibilità si basano sui valori statistici derivanti da tarature dello stesso tipo. Oltre ai prodotti HBM, il database comprende molti sensori di terzi.

Questa taratura è la prova che il sensore di forza è un’apparecchiatura di misura tracciabile (come richiesto da ISO 9001).
Valutazione della conformità: nel caso un sensore di forza fosse al di fuori delle specifiche della scheda tecnica, HBM lo segnalerà.

HBM also offers a working standard calibration with individually selectable load steps. 

The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate: 

  • Exact output signal for each calibration step
  • Remanence value
  • Conformity assessment: HBM will identify whether a torque sensor is outside the data sheet specifications.

Our recommendation: We recommend calibration in accordance with VDI/VDE 2646 that, at the same price, provides you with more information about your torque sensor than the working standard calibration. 

HBM offers the calibration of alternating torque in accordance with DAkkS-DKD-R 3-5.

The following sensor characteristics are obtained from this calibration and specified in the calibration certificate: 

  • Exact output signal for each calibration step
  • Reference straight line equation
  • Remanence value
  • Graphical representation of the deviation from the reference straight line

We will be happy to advise you. 

Macchina per taratura della coppia 20 N·m

Da 0,2 N·m a 20 N·m
Per la taratura di campioni di lavoro.

 

Incertezza della rappresentazione della coppia:

  • 0,2 N·m - 20 N·m: ±0,4 % del valore misurato

Incrementi di coppia: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

Macchina per taratura della coppia 200 N·m

da 2 N·m a 200 N·m
Per DakkS e la taratura di campioni di lavoro.

Incertezza della rappresentazione della coppia:

  • 2-200 N·m: ±0,04 % del valore misurato

Incrementi di coppia: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

Macchina per taratura della coppia 1 kN·m

 

da 5 N·m a 1000 N·m
Per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.

Incertezza della rappresentazione della coppia: 

5 N·m - 1 kN·m : ±0,01 % del valore misurato

Incrementi di coppia: da 5 N·m a 1000 N·m con incrementi di 1 N·m.

Macchina per taratura della coppia 20 kN·m

da 50 N·m a 20 kN·m
Per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.

Incertezza della rappresentazione della coppia:

  • 50-200 N·m: ±0,04 % del valore misurato
  • 250-20000 N·m: ±0,02% del valore misurato

Incrementi di coppia: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

Macchina di taratura coppia da 25 kN·m

per taratura DAkkS e taratura working standard (di fabbrica). Macchina usata anche per lo sviluppo e la produzione corrente dei torsiometri HBM.

Gradini di carico: da 100 N·m a 25 kN·m in gradini da 100 N·m ciascuno.

Incertezza di misura della coppia (% del valore misurato):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%

Macchina di taratura coppia da 50 kN·m

per taratura working standard (di fabbrica). Macchina usata anche per la produzione dei torsiometri HBM.

Gradini di carico: da 500 N·m a 50 kN·m

Incertezza di misura della coppia (% del valore misurato):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %

Macchina per taratura della coppia 400 kN·m

da 3 kN·m a 400 kN·m
per DAkkS e la taratura di campioni di lavoro.

Incertezza della rappresentazione della coppia:

  • 3 kN·m - 400 kN·m: ±0,1 % del valore misurato

Incrementi di coppia: da 3 kN·m a 400 kN·m con incrementi di 1 kN·m.

Facsimile Certificati di Taratura HBM

Desiderate dare un occhiata ai nostri certificati di taratura? I facsimile dei certificati di taratura per tutte le grandezze di misura coperte dal laboratorio di taratura HBM si possono scaricare da questa pagina. I facsimile dei certificati di taratura sono disponibili in formato PDF.

 

Vai ai download