HBM nel Mondo: Lavorare alla HBM come studente

Ampliate le competenze e conoscenze apprese durante gli studi universitari, mentre fate esperienza del mondo reale.

Se siete un:

  • Interno
  • Graduate Student (Studente Graduato) (Diploma / Laurea / Master)
  • oppure Student Trainee (Studente Tirocinante)

La HBM offre opzioni di lavoro eccezionali agli studenti.

Tirocinio (stage)

Offriamo stage (tirocini) principalmente nei nostri dipartimenti di Sviluppo, Produzione, Product Marketing e Vendita. Voi dovreste avere le seguenti qualifiche:

  • Area di studio: Ingegneria od informatica; economia od amministrazione aziendale.
  • Completato il proprio diploma di laurea (equivalente al pre-diploma).
  • Durata del tirocinio: 3 mesi o più a lungo.
  • Richiesta: 3 mesi prima dell'inizio del tirocinio.

Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta (lettera di motivazione, curriculum, elenco dei crediti accademici).

Documenti e tesi per i seminari

Inoltre, offriamo argomenti interessanti per carte seminari e tesi di studenti per Diploma / Laurea /Master. Prego, guardate il seguente elenco corrente degli argomenti. Gli argomenti sono solo proposte per aree che rivestono particolare interesse per noi. Se siete interessati, definiremo i dettagli dell'argomento insieme a voi. Saremo lieti di ricevere anche le vostre proprie proposte.

Sviluppo:

  • Implementazione degli scenari di indagine per la prova elettronica e dell'apparecchiatura di misura utilizzando le interfaccia di comunicazione.
  • Analisi di un approccio moderno all'automazione dei cicli di prova per apparecchiature elettroniche.
  • Uso delle tecnologie Internet in applicazioni incorporate.
  • Comunicazione senza fili (wireless) usando apparecchiature di prova e misura.
  • Integrazione dei protocolli di comunicazione Ethernet industriale nelle apparecchiature di misura e prova.
  • Implementazione del modello di isteresi secondo Preisach in un algoritmo per migliorare le caratteristiche delle celle di carico.
  • Applicazione PC: configurazione ed aggiustamento dei trasduttori di pressione P2V; programmazione.
  • Determinazione dei limiti della dinamica del segnale del torsiometro (analisi della propagazione del carico dinamico mediante la deformazione, rispetto al suono che nasce nella struttura).
  • Sviluppo di un concetto per descrivere la durevolezza di un torsiometro rotante soggetto a vibrazioni torsionali, assiali, flessionali e ad accelerazioni della velocità rotazionale ed angolare.
  • Sviluppo di un concetto per prove di durevolezza su torsiometri rotanti.
  • Sviluppo di un sistema di monitoraggio per una macchina di prova della vibrazione a fatica.
  • Prove metrologiche degli estensimetri (sbilanciamento del ponte, resistenza, ecc.)
  • Misurazioni sugli estensimetri soggetti ad umidità - Analisi degli effetti dell'umidità sulle caratteristiche degli estensimetri utilizzando diversi materiali del supporto.

Ingegneria manifatturiera, Produzione, Filiera di Produzione:

  • Analisi del processo ed ottimizzazione del processo secondo il Sistema di Produzione Toyota.
  • Analisi della risposta al rodaggio di trasduttori ad estensimetri soggetti a variazioni di temperatura nei sistemi di prova; acquisizione analisi / dati, prove Passa / Non passa, sviluppo di algoritmi per la valutazione (tecnologia di misura, software).
  • Applicazioni Intranet (documentazione in HTML, accesso (logging), gestione dell'ordine).
  • Acquisizione / analisi dei dati per il monitoraggio automatico delle linee di produzione.
  • Analisi dei processi logistici di una società che vanno dall'entrata all'uscita dei beni.

Vendite e Marketing:

  • Analisi della concorrenza per i prodotti selezionati.
  • Analisi del mercato e della concorrenza per i costi dei servizi.
  • Analisi della soddisfazione del cliente compreso un questionario sul mercato statunitense.
  • Introduzione di una Balanced Scorecard (scheda a punti bilanciata) nelle aree relative alle vendite.
  • Sviluppo, progettazione e valutazione di specifiche landing pages (pagine di destinazione) per il marketing dei motori di ricerca del sito Web hbm.com.
  • Requisiti futuri dei sistemi di misura e prova e dei metodi di monitoraggio ponte, focalizzando la richiesta in aumento dei compiti di monitoraggio.
  • Analisi delle opportunità di una più stretta cooperazione con istituzioni scolastiche.

Studenti tirocinanti

Noi offriamo anche posizioni interessanti per studenti tirocinanti a cui piacerebbe lavorare con noi durante il semestre o le vacanze.

Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta.

Saremo lieti di ricevere la vostra richiesta

HBM, Inc.

ATTN: Human Resources
19 Bartlett St.
Marlboro, MA 01752

Tel.: +1 800 578 4260

E-Mail: work@hbm.com

 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45
64293 Darmstadt
German

Tel.: +49 6151 8030

E-Mail: jobs@hbm.com

Konaktiva IT

Jetzt bewerben! Please follow this external link for more information.