A questo scopo, aprire la scheda di registro 'Data series' (Serie di dati) del modulo di calcolo e inserire i dati nella tabella. Fare clic su 'Create computation' (Crea calcolo) per aggiungere il nuovo set di dati al progetto. Questo set di dati può essere tracciato, usato per altri calcoli o esportato allo stesso modo di un qualsiasi altro canale o calcolo.
Invece di inserire manualmente i dati, è possibile compilare la tabella con i dati di misura di un canale, semplicemente evidenziando il canale e facendo clic su 'Copy from DAQ channel' (Copia da canale DAQ). A differenza dei dati del canale originale, che non possono essere mai modificati, questi dati tabulari possono essere modificati, ad esempio per eliminare eventuali valori anomali.
Come terza opzione, è possibile generare i dati tabulari usando una funzione f(x), ad esempio 0,8+0,5*x-0,0032*x^2. In questo caso è possibile creare anche un set di dati x contenente i valori dell’ascissa x (0,dx,2*dx,3*dx....). Questa opzione è utile quando si intende tracciare la funzione rispetto al valore di x.