Strumenti di pesatura automatica per applicazioni legali per il commercio: requisiti e direttive

La tecnologia di pesatura gioca un ruolo importante in molte applicazioni industriali, ad esempio nella logistica dei materiali sfusi. A seconda dell'applicazione, s'impiegano differenti tipi di strumentazione per pesatura automatica. Gli strumenti di pesatura che vengono usati nelle applicazioni legali per il commercio devono soddisfare la Direttiva Europea sugli Strumenti di Misura (European Measurement Instruments Directive (MID)). Gli esatti requisiti e le definizioni per i diversi tipi di strumenti di pesatura sono specificati dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (International Organisation for Legal Metrology (OIML)).

In linea di principio, tutti i moderni strumenti elettromeccanici di pesatura per applicazioni industriali hanno struttura similare: Il segnale rilevato da un sensore di forza che misura la forza peso viene condizionato in un amplificatore, visualizzato su un indicatore o successivamente gestito dall'elettronica di pesatura. Nelle applicazioni industriali, viene impiegato un controllore addizionale per regolare il processo di pesatura - questa configurazione è comunemente denominata strumento di pesatura automatica (automatic weighing instrument (AWI)). Quali sensori sono in genere utilizzate le celle di carico basate su estensimetri (ER).

I diversi tipi di strumenti per la pesatura automatica

A seconda del compito nelle applicazioni legali per il commercio, vengono definiti differenti tipi di strumenti per la pesatura automatica. Le funzioni ed i processi di pesatura di ciascun tipo sono specificati nella corrispondente direttiva OIML.

Il primo tipo di strumento di pesatura è lo "Strumento Automatico di Riempimento Gravimetrico". Questo tipo di strumento di pesatura viene usato per riempire dei recipienti con una massa di prodotto predeterminata e virtualmente costante, proveniente da un serbatoio. Il riempimento dei sacchi è una tipica applicazione di tali strumenti di pesatura. Per riempire i recipienti il più rapidamente possibile, in molti casi viene impiegato un dispositivo di alimentazione speciale che suddivide il flusso del materiale in grosso e fine.  Lo "Strumento Automatico di Riempimento Gravimetrico" soddisfa la Direttiva OIML R61.

Il secondo tipo di strumento di pesatura è lo "Strumento Automatico di Pesatura Discontinua Totalizzante". Esso determina la massa totale pesando in sequenza ciascun carico discreto e sommando poi i risultati delle pesate. Lo scaricamento di materiale sfuso dalle navi è una tipica applicazione di tali strumenti di pesatura. I dettagli, ad esempio come effettuare la tara, sono specificati nella Direttiva OIML R107.

Il terzo ed ultimo tipo di strumento di pesatura è lo "Strumento Automatico Cattura-Peso" conforme alla Direttiva OIML R51. Questo strumento pesa dei singoli carichi che possono variare ad ogni processo di pesatura. Tali strumenti di pesatura vengono usati, ad esempio, nei caricatori a ruota consentendo di scaricare la quantità di materiale sfuso da contenitore il cui peso sia stato determinato con pesatura legale per il commercio durante il caricamento.

Cella di carico, amplificatore ed elettronica per bilance

Gli strumenti di pesatura legale per il commercio delle applicazioni industriali devono rispettare la Direttiva Europea degli Strumenti di Misura (European Measurement Instruments Directive (MID 2004/22/EC)), la quale è stata trasposta nella legge nazionale tedesca sui pesi e le Misure (Eichgesetz) oltre che negli altri regolamenti nazionali europei. I moderni strumenti di pesatura incorporano sempre più le celle di carico digitali come quelle FIT (Fast Intelligent Transducer- Trasduttori Rapidi Intelligenti) della HBM. Il valore di misura è digitalizzato direttamente nella cella di carico e viene trasmesso all'unità di indicazione ed analisi. La criptazione del valore di misura è un metodo appropriato per prevenire la manipolazione del valore di misura durante il suo trasferimento. L'elettronica digitale per bilance HBM DIS2116 e DIS2103, usata insieme alle celle di carico digitali, consente di implementare impianti di pesatura legali per il commercio ed a prova di manipolazione. I dati vengono trasmessi in forma criptata dalle celle di carico all'elettronica della bilancia.

Tuttavia, anche le celle di carico analogiche possono essere implementate nella strumentazione di pesatura automatica legale per il commercio. A tal scopo, la HBM offre l'elettronica per trasduttori AED, la quale digitalizza il il segnale proveniente dalle celle di carico analogiche e lo trasmette all'elettronica della bilancia od al sistema di controllo sovraordinato. Anche in questo caso, la sicura criptazione del trasferimento all'elettronica della bilancia assicura sia la protezione dalle manipolazioni che la legalità per il commercio. L'elettronica per trasduttori offre molti ulteriori vantaggi. L'ampia gamma di interfaccia disponibile in opzione consente la facile integrazione dell'apparecchiatura di pesatura negli ambienti di automazione, ad esempio basati su PLC. CANopen, Profibus DP e DeviceNet sono correntemente supportati. Inoltre, si possono usare le interfaccia seriali RS232 od RS485. Ciò comporta il significativo incremento della velocità di elaborazione in confronto alle soluzioni in cui la comunicazione avviene prima verso l'elettronica di pesatura e successivamente al PLC. In particolare nelle macchine di riempimento, ciò consente il controllo diretto del dispositivo di alimentazione, accelerando così il processo di riempimento.

Per riassumere: competente partner di sistema

La HBM si basa sulla profonda conoscenza della tecnologia di misura ed è un partner di sistema della tecnologia di pesatura, in grado di fornire tutti i componenti per le applicazioni industriali legali per il commercio - dalle celle di carico analogiche o digitali, agli amplificatori od all'elettronica per trasduttori od a quella per bilance. I molti e differenti tipi di celle di carico analogiche o digitali consentono virtualmente di implementare ogni genere di applicazioni di pesatura industriale. L'ampia gamma di opzioni offerte dall'elettronica per trasduttori AED e dall'elettronica per bilance DIS2116, in particolare per la comunicazione, facilitano l'integrazione di queste apparecchiature di pesatura nella susseguente architettura di controllo basata su PLC. Le interfaccia aperte consentono la rapida e facile implementazione nelle più svariate applicazioni.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.