Misurazione della forza sulle catene
Le catene sono una componente indispensabile in molte applicazioni della tecnologia di sollevamento. Naturalmente, la sicurezza e la conformità alle normative pertinenti sono qui altrettanto vitali che per gli altri apparecchi di sollevamento. Ciò perché la movimentazione di carichi pesanti può essere sempre associata ad un pericolo per le persone che siano nelle immediate vicinanze. L'assicurazione della qualità è perciò particolarmente importante nella produzione di catene per apparecchiature di sollevamento. La società Ketten Wälder ripone la sua fiducia nella tecnologia di misura della HBM e nei propri sistemi di produzione.
La tecnologia di sollevamento è una delle applicazioni per le catene prodotte dalla società Ketten Wälder GmbH, situata nella parte alta della città bavarese di Bad Endorf. Questa compagnia di medie dimensioni impiega 40 persone, e produce fino a 4.000 metri di catene di alta qualità al giorno. Il trattamento dei materiali di base, come l'acciaio per catene, è un processo complesso che richiede che tutte le sequenze siano accuratamente coordinate.
I materiali grezzi di diverse qualità e dimensioni vengono innanzi tutto sollevate su un avvolgitore. Poi una trafila allunga il materiale portandolo al diametro richiesto. Indi, in una piegatrice vengono prodotti i singoli anelli della catena, ove ciascuno viene piegato, allineato ed agganciato uno all'altro. La successiva stazione di produzione dispone di una moderna macchina saldatrice, per la giunzione individuale degli anelli. Il processo di saldatura di questa maccchina è completamente automatico.
Per garantire la qualità dei cordoni di saldatura, vengono misurati contemporaneamente i parametri importanti quali la pressione meccanica ed il flusso di corrente. Nella fase successiva completamente automatica, vengono impresse sul materiale informazioni importanti la classe di qualità, il codice di tracciabilità ed il marchio del produttore. Infine le catene vengono bonificate (indurite e temperate). A tal scopo esse sono prima riscaldate e poi passano attraverso un bagno in cui vengono temprate – cioè raffreddate molto rapidamente. Infine esse vengono nuovamente riscaldate fino ad ottenere la resistenza e l'elasticità richieste.